5G、物联网、云计算、智能终端、AI智能、VR虚拟现实……这些耳熟能详的名字,构建了庞大的万物互联智能时代的蓝图。

这背后,面向未来构建新一代的关键基础设施架构,正成为各个行业用户实现业务持续发展最基本的保障手段。保障应用系统的永远在线,关键基础设施成为不可或缺的重要应用。
而在其中,智能制造的发展催生了更多的应用场景,也带来了对关键基础设施非同以往的全新需求。
智能制造的核心要点是什么?
在数字化转型的背景下,智能制造其内涵已经超越了传统的工业制造领域,包括了能源化工、治炼、半导体、机械制造,乃至电力、医疗、交通等众多行业。
智能制造主要的一个关键特征就是“定制化需求”和“智能化生产”的无缝融合。从某种程度上来说,智能制造的核心就是信息化和自动化的程度更高,而高自动化的根本,就在于稳定可靠的关键基础设施支撑。

事实上,这还仅仅是智能制造在生产层面对产品性能提出的要求。然而,智能制造对关键基础设施的需求还远不止如此。
智能制造需要实现物与物的互联,实现从边缘到中心到云端的全连接,因此还需要关键基础设施实现对更多应用场景的覆盖。在这一过程中,工业数据中心是智能制造的大脑,同时工业互联网作为智能制造的运行基础,还需要边缘计算的支撑。这些应用场景都离不开关键基础设施的全面支撑。可以说,用“智能制造的支撑基础”来形容关键基础设施丝毫不过分。
多元化产品方案实现全场景覆盖
当下各个领域客户对于关键基础设施的应用越来越呈现出个性化的需求,尤其是智能制造的发展,更是让每一个客户都有着不同的需求,每一种需求里又涵盖着细分和复杂的场景。
从这个角度来说,全场景的解决方案自然是最好的选择。不过在纵深分散的智能制造领域,由于产品分类众多,要实现关键基础设施对全场景的覆盖,这在技术研发、产品创新以及产品提供能力等层面,也考验着厂商的整体实力。
作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商,维谛技术(Vertiv)基于对行业及市场发展的超前掌控,较早即关注到了智能制造的发展趋势及应用需求,并凭借强大的研发能力及领先技术,打造出了面向智能制造的全系列产品。从单一产品到整体方案
为满足智能制造全场景应用需求提供了有力支撑。
- 高性能UPS满足精密生产设备对供电保障的高可靠要求。智能制造对于供电系统可靠性的要求体现在单机可靠性和系统架构可靠性两个维度。维谛技术(Vertiv)的Vertiv FP系列工业用UPS、Liebert®UPS, 能够满足复杂的技术规格要求,无论遇到何种挑战,都能提供安全、高可靠的电力保障。

- 为边缘计算和工业物联网构建稳固基础。SmartCabinetTM2-P微型数据中心解决方案是维谛技术(Vertiv)面向边缘计算和网络接入节点推出的单柜微模块解决方案,在满足可靠性、可用性、节能性等关键需求的前提下,实现了更高密度设备的部署,尽量减少占地空间,方便用户运输和维护。

- 全面满足工业数据中心及高性能计算需求。针对云计算在智能制造中的重要作用,维谛技术(Vertiv)SmartSolutions智慧型解决方案迎合了云计算时代下数据中心密集计算、业务快速响应和资源智能动态分配等需求,并且函括多款方案,可满足不同颗粒度需求。
同时,对于智能制造的高性能计算需求,SmartRowTM HPC单排高密度全封闭微模块能够帮助客户快速搭建高性能计算平台,并基于Liebert®CRV4列间高效制冷系统的出色性能,能够完美解决高性能计算带来的高热密度问题,为HPC全生命周期提供保障。

- 为智能制造各类场景提供多元化热管理解决方案。针对智能制造不同场合的热管理需求,维谛技术(Vertiv)因地制宜地提供恰如所需的解决方案。Liebert®LPC系列高精度恒温恒湿空调专为无热源/低热负载场合开发,能够为智能制造生产线提供高精度的温湿度控制。
Liebert®DME系列小型机房精密空调具备出色的高可靠性,可以为智能制造实验室、检测房及其他特定小型场合内的高精尖设备,营造稳定、可靠的运行环境。Liebert® PEX3 R410A风冷节能精密空调具备更高的可靠性,制冷范围宽,能够高效满足智能制造工业数据中心及机房等中大型场合的制冷需求。

高效匹配场景需求提升客户价值
基于丰富的实践经验及产品方案一流的应用性能,维谛技术(Vertiv)已经在智能制造领域打造了广泛的成功案例,在这些案例中,维谛技术(Vertiv)的关键基础设施完美匹配云、本地、边缘的三层部署方式,支持客户进行业务模式的创新升级。
- 在某工厂项目中,其数字化信息植入到传统制造流程中,减少了生产误差,提高了精度和生产效率。维谛技术(Vertiv)为客户提供了分布式网络+本地化数据中心,保障了7X24小时的生产,并将数据中心整体能耗下降了30%。
- 在某渔业养殖场,基于应用维谛技术(Vertiv)的解决方案,将传统的人工投喂鱼料,转变成精准数据分析+自动投放鱼料,将人工成本降低了45%,饲料成本降低了20%。这是一个典型的实时远程监控的边缘计算场景。
- 在交通行业,维谛技术(Vertiv)为12306建设了安全可靠的数据中心,用于处理列车调度、票额预分和在线售票。
维谛技术(Vertiv)一直不断改进和优化产品方案,旨在更好地适配具体的业务场景需求,消除客户的应用痛点。维谛技术(Vertiv)拥有完整的基础架构解决方案,既有空调、UPS、监控等单一产品,也有一体化解决方案,可以为客户提供多样化、最优的产品方案,并实现更佳的能效比和更优的TCO。
从产品方案角度而言,维谛技术(Vertiv)始终强调的是,基于模块化的架构,从底层打通,实现一体化的管理,客户不必理会设备内部连接的技术细节,在应用现场只要插上电,设备就可以上线运行,从而简化应用与管理。同时,维谛技术(Vertiv)的产品和解决方案还可以根据实际情况进行调整,满足客户的定制化需求。