“群落”是现代生态学中最基础的研究对象。
美国生态学家 Clements,曾把植物群落比拟为一个有机体,他认为群落是客观存在的实体,是一个有组织的生物系统,是一个自然单位,就像是有机体种群那样,所以被称为机体论学派。
我们发现,今天数据中心的发展似乎也符合《机体论》所描述的特征。5G 商用的提速,推动了边缘数据中心的大量增长,同时以第三方IDC服务商和HPC为代表的数据中心形态呈现了多元化的路径。
从物理的维度,这些多样化的数据中心之间似乎是各自分散,但从数据维度,它们是彼此联接,从业务的维度,又是彼此协同。参照《机体论》,这就是活脱脱的“数据中心群落”。
6月27日,在一场只谈技术的维谛技术(Vertiv)高峰论坛上,维谛技术(Vertiv)大中华区市场营销与产品应用部副总裁田军,在业界率先提出了“数据中心群落”的理念,“在我们深入的研究后发现,群落这个趋势,要比生态更适合未来数据中心的架构。”田军说。
数据中心的2025
2014 年,还在艾默生网络能源时代的维谛技术(Vertiv),决定用 5 年的时间来做一个长线的数据中心调查,并希望以此来预判2025年数据中心行业的发展轨迹。所以,在 2019 年,正是这个名为 “数据中心 2025” 的调查报告正式问世的时候。
田军告诉我,“无论维谛技术(Vertiv)如何改变,我们对市场研究的方法一直是很好的传承,2014 年做这个决定,其实是代表了数据中心领域的核心人群对未来的一种期待。”同时,他也坦承,“在那个当下,我们对很多技术也有迷茫,所以通过5年时间做一下回归,是非常理性的。这个周期内的所有技术都会接受客观环境和商业市场的考验。”
在我看来,这是维谛技术(Vertiv)作为行业领导者的一种态度,因为你的眼前没有任何可以参照的模板,而保持市场领先,不做市场的跟随者,而是定义者,技术的前瞻性是唯一的保证。
按照维谛技术(Vertiv)的判断,数据中心在向“数据中心群落”转型,表现形式是:过去以集中式建设为主体的数据中心形态,私有云、公有云和第三方IDC服务商,过渡到分散式的数据中心群落,在此基础上增加边缘数据中心和HPC数据中心的新形态。
田军认为,5G 和 AI 技术是促成数据中心群落发展的关键因素。
首先,5G关键技术以 SDN、NFV 和云为基础,网络传输速度可以比 4G 快 100 倍,网络时延比 4G 缩短 50 倍。如田军所说,“移动端的应用,会因为 5G 时代的到来,推动更多复杂应用的出现,这些复杂和大量的内容,对数据中心将会造成巨大压力。”
其次是 AI 技术,它带来的主要是对算力的需求。“我认为AI和物联网更近,大量的数据,甚至没有规律的数据,需要用深度学习的算法去找到最优解,这就催生了算力需求的爆发。”田军说。
很显然,5G 直接催生了在边缘侧建设数据中心节点的需求,而对算力的高要求则是 HPC 数据中心变得越来越热门的诱因。新技术推动了数据中心群落化的发展方向,而数据中心群落的出现又是为了满足业务创新的诉求,这是一个完美的闭环。
前瞻源于积累,未来在于细节
田军总结说,从数据中心到“数据中心群落”将有四个特征:第一是能源预期回归理性,第二是关键基础设施技术,第三是 5G 对行业创新的催化效应,第四是边缘计算崛起。

围绕这些特征,维谛技术(Vertiv)发布了数据中心发展的六大应用趋势:预制式/模块化、柜内循环制冷、模组化供配电、锂电、边缘驱动的融合架构和AI/机器学习。“这些趋势,不仅是整个行业的未来,更是维谛技术(Vertiv)布局的方向。”田军说。
比如预制式技术已经有了两三年的成熟落地。简单地说,数据中心预制化是一种预先设计、组装和集成,且事先测试过的数据中心物理基础设施系统(包括机柜、冷水机组、泵、制冷单元、UPS、PDU、开关柜、变压器等),它们作为标准化“即插即用式”模块被运至数据中心现场。
事实上,预制式数据中心的建设在业界并不少见,但真正能够做到维谛技术(Vertiv)这个水平的,却并不多。维谛技术(Vertiv)为一家BAT级别的客户,打造的全预制式的超大数据中心,就是行业当中最典型的案例,其具备了三大颠覆。
首先是把大颗粒的模组化,做到了可以成功交付的程度;其次是采取了全预制式,大量非常规,非标准的需求,必须要基于特殊的空间要求去考虑风火水电;第三是所见即所得的虚拟化呈现技术。
我们知道,过去在数据中心的建设中,会充斥着各种角色,不仅周期漫长,建设效率也很低。而维谛技术(Vertiv)与这家客户先从协同创新起步,通过预制式方案,把供应链配合制造、预制式设计、交付这一系列的环节全部打通。不仅实现了迅速上架立即投入使用,建设速度也达到了传统数据中心的4倍以上。这个案例当中,从诸多技术细节的实现,到与客户的协作和沟通,都堪称是整个业界的模板。
田军说,“其实预制式,考察的是底层的产品设计和架构设计管理,同时还要有足够的技术手段对系统性能做评估,比如测试和仿真甚至支持一个集装箱大小的尺寸,所以技术门槛和设计门槛,决定了维谛技术(Vertiv)在预制式数据中心建设中的领先地位。”
从这个案例,我们能够体会到维谛技术(Vertiv)的变与不变。从艾默生网络能源过渡到维谛技术(Vertiv),不变的是对客户需求的理解,对技术的前瞻性和严谨性,改变的则是对新技术的应用,对新模式的推动。
群落化背后的客户需求之变
如田军所说,维谛技术(Vertiv)所有的技术创新都是以满足客户需求为基础,维谛技术(Vertiv)也在时刻关注在数据中心群落化的趋势下,客户群在发生何种变化。

第一,以公有云为代表的互联网企业还是数据中心建设的主力,它们对新技术更为敏感,对业务创新要求很高,所以在数据中心群落当中,仍然是最主要的需求来源。
第二,以私有云为代表的行业客户波动非常明显,田军说,“一些中小型的场景因为客户环境的影响,在过去两年走出了V型的曲线,现在需求是稳定上升,从全行业看,政府和金融行业是私有云建设的主力。”
第三,以第三方数据中心服务商为代表的 COLO,目前是私有云份额的强力挑战者,维谛技术(Vertiv)也发现国内的几家顶级服务商的成长速度都很惊人。
第四,以科研机构为代表的HPC数据中心,在 2019 年的建设需求变得特别多。田军认为,“这些客户最初也是希望通过云来解决需求,但他们发现并不够,因为HPC的环境很特殊,供电可靠性的要求并不算高,但是对制冷要求极高。”
第五,边缘数据中心的建设刚刚起步,还有很长的路要走。但伴随着 5G 的商用,未来的潜力最大。
田军认为,这五大板块的关系将会是:各自进化,又相互依存的关系。“维谛技术(Vertiv)不会刻意去侧重哪一个市场板块的发展,我们很开心地看到群落里的五大板块都在增长,这对我们的业务是最好的基础盘面。”
我们发现,维谛技术(Vertiv)的角色正在潜移默化的发生转变,从艾默生网络能源时代的数据中心能源提供商,转变为数据中心基础设施的“建设专家”。
维谛技术的英文名称Vertiv,源于“Vertex”和“Active”两个英文单词的组合,前者代表登顶巅峰的决心,后者彰显积极活力的态度。从不做市场跟随者的维谛技术(Vertiv),用不断的技术前瞻和创新,在数据中心群落崛起的时代,继续领跑。