伴随信息技术的飞速发展,企业的日常运营管理面临着数字化与智能化效率的提升。

在移动互联网、数字化浪潮下,新的技术优势正在创造一个企业、社会和个人协作发展的新时代。这也带来了商业环境的深刻改变,企业需要解决更多问题。
企业解决多种管理难题的靠谱办法
如何将业务、管理系统都放在同一个平台,实现后端流程、数据的互联互通?
如何根据不同的工作场景为员工提供个性化的办公体验?
如何从服务于内部员工的协作,延伸到外部供应链合作伙伴的协作,实现服务一体化?
如何借助IT技术赋能前端作战,支撑战略执行落地,实现集中化管控?

显然,针对这些问题,最靠谱的办法,就是搭建统一的企业办公协同平台,不仅能够带来更好的办公体验,有效提升办公流程运作效率,而且可以增强企业管理的规范性,对集团型企业打破信息孤岛,实现跨企业联动资源共享提供强大助力。
不过,企业办公协同平台高效发挥效用的前提是,要打造稳固的关键基础设施平台提供有力支撑。
谋求管理方式的升级
华润电力控股有限公司和华润燃气(集团)有限公司,是央企华润集团的全资附属企业(一级利润中心)以及旗舰香港上市公司。

作为华润集团战略业务单元,华润电力和华润燃气分别成立于2001年、2007年。目前,华润电力业态涉及火电、风电、光伏、水电、分布式能源、售电、煤炭等领域,运营业务覆盖中国28个省、自治区和直辖市,发电运营权益装机容量3608万千瓦。华润燃气已先后在国内220多座大中城市投资设立了燃气公司,业务遍及全国25个省市自治区,燃气年销量近160亿立方米,用户逾2600万户。
近年来,同时,基于数字化的变革步伐,行业企业都在进行新一轮管理方式的升级,以实现智能化、自动化、数字化的高效办公。华润电力和华润燃气在不断完善信息化建设,大力推行智慧电力和智慧燃气建设的同时,也注重内部管理的优化升级。
实现智能化、自动化、数字化办公的基础保障
位于深圳后海中心区核心位置的“春笋”大厦,于去年年底正式启用,这座科技感爆棚的现代化智能大厦,不仅是华润集团内地总部的所在地,同时也是华润电力和华润燃气的总部驻地。

在新总部启用的同时,华润电力和华润燃气也重新定义了传统的办公管理方式,通过利用全新IT工具,更有效的策略和方法,去诠释全新的商业环境。
而且,基于满足智能化、自动化、数字化办公的需求,为日常运营管理提供可靠支撑的考量,华润电力和华润燃气也充分意识到了网络基础架构的重要性,并根据领先、成熟、可靠、开放、实用的机房建设目标,对相应的关键基础设施产品提出了严格要求。
高可靠性是华润电力和华润燃气对于产品应用的核心要求。不仅如此,为了达到预期目标,项目建设对应用产品更提出了一般厂商很难达到的要求。
比如,为了实现机房的高可靠性,要求空调必须冗余,同时要采用双UPS系统 2N供电方案,并且华润燃气机房由于受面积所限,对于产品部署在空间上的要求达到了极限程度。而华润电力机房更要满足超融合及虚拟化高密度、高热度、高功率的需求。
恰如所需的解决方案最具针对性效果
华润电力和华润燃气在产品选择上具有同样的眼光,都是基于维谛技术(Vertiv)在机房建设领域强大的品牌号召力及其一流的产品性能,在各自机房建设中同时应用了维谛技术(Vertiv)提供的 SmartRowTM2微模块整体解决方案。

作为维谛技术(Vertiv)全新打造的更新换代产品,SmartRowTM2微模块整体解决方案以其近于完美的性能品质,给华润电力和华润燃气机房建设带来了全新的价值体验,帮助客户成功打造了5A级办公场所。
在整体研发设计上,SmartRowTM2微模块整体解决方案创新地采用了全封闭设计,并凭借强大的性能表现,对于项目建设的具体要求予以了针对性满足:
- 超窄300mm冷冻水空调热备冗余,完美解决机房面积小无法放置其他空调的难题
- 2N供电系统及可视化动环监控系统,为客户业务系统提供高可靠的运行环境
- 全面实现了机房高可用性、高可靠性、高安全性、高可扩展性的预期目标
华润电力和华润燃气机房项目的实施,是维谛技术(Vertiv)帮助客户实现数字化、智能化办公管理目标的一次成功实践,最大程度体现了高端客户对其品牌力、产品力以及技术优势的成分认可,同时也为各领域客户实施数字化战略,实现管理方式升级树立了标杆。