Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

在佛山,这个独一无二的地方“好威水”

2019年6月11日

一提到佛山,大家第一时间想到的是什么?

“黄飞鸿!佛山无影脚!” 


800x400-zh-CN-News-2019-06-11-1_273621_0.jpg

反正说到佛山就勾起了小编满满的回忆。作为功夫片迷,没有人不知道黄飞鸿。

而其电影“壮志凌云”、“男儿当自强”、“狮王争霸”等等,更是记忆深刻,在这些影片里,那一招“佛山无影脚”几乎打遍天下无敌手。


800x400-zh-CN-News-2019-06-11-2_273622_0.jpg


佛山历史悠久,是岭南文化的发源地之一。与北京、汉口、苏州并称“天下四聚”, 又与湖北汉口镇、江西景德镇、河南朱仙镇并称“中国四大名镇”。除了上面这些,其还拥有陶艺之乡、武术之乡、粤剧之乡、岭南成药之乡的称谓。



美食美景古建筑三合为一,赞!

说到美食,像声名远播的乐平大包、名小吃的高明濑粉、老佛山的味道--酝扎猪蹄、佛山才有的盲公饼、还有历史悠久的柱候鸡等等,什么天上飞的、地上走的、土里钻的、水里游的,各色美食应有尽有,绝对算得上美食之都。



800x400-zh-CN-News-2019-06-11-3_273614_0.jpg


另外,佛山作为广东的一张文化名片,名胜古迹、人文景观、自然美景也非常多,而且富有当地岭南韵味。岭南古建筑瑰宝佛山祖庙、三月还能赏桃花的西樵山、广东四大名园之一的清晖园、有“陶瓷活化石”之称的南风古灶、佛山的新地标“岭南天地”等等,这些都是佛山旅游值得打卡的地方。


800x400-zh-CN-News-2019-06-11-4_273615_0.jpg



这个地方也为佛山更大发展打call! 
 

在佛山,除了好吃的好玩的,还有一个地方值得称道,这就是广东福能大数据产业园。作为首批八大省级大数据产业园之一,福能大数据产业园是广东省唯一的国家级电子政务外网管理分支机构。


800x400-zh-CN-News-2019-06-11-5_273616_0.jpg

福能A座数据中心是产业园的首期项目,占地面积为2514平方米,设计容量为868个机柜,可容纳1.4万台高性能服务器,具备约15万台云主机服务能力。


可别小看这个数据中心,它在佛山可算是数一数二的。

800x400-zh-CN-News-2019-06-11-6_273617_0.jpg


CQC A级认证需要经历严格的程序,评价方案也覆盖数据中心建设运营的多个方面,是衡量数据中心总体性能的质量认证体系。认证将数据中心场地基础设施划分为三个等级评价:增强级(A级)、标准级(B级)、基础级(C级)。

福能A座数据中心所获等级为增强级(GB50174 A级),即国标最高等级。

 

截至目前

全国取得增强级(GB50174 A级)认证的数据中心为47家

广东境内获得认证的数据中心仅有5家。

 

顺利通过国家A级认证也有“它”的功劳

福能A座数据中心凭啥能获得这么高等级的认证?其中最关键的两个因素,分别是福能A座数据中心采用了高等级的建设标准和应用了一流的关键基础设施产品。


800x400-zh-CN-News-2019-06-11-7_273618_0.jpg


按照国际高标准T3+标准建设

所有关键基础设施设备全部采用国际一线品牌

以行业顶级标准打造

在服务器托管、租用和宽带接入等领域

为各级政府、企业提供最安全、最可靠的服务

 

毫不夸张地说,在数据中心中,供电系统是基础设施最重要的子系统之一,供电系统的稳定性,直接影响着数据中心IT设备的稳定运行,决定着数据中心的安全和服务能力。


800x400-zh-CN-News-2019-06-11-8_273619_0.jpg

福能A座数据中心的供电系统设计,在保证单机可靠性的基础上,采用了高可靠的2N供电配置方案,进一步提升了数据中心的容错能力。

而在产品应用上,福能A座数据中心则采用了维谛技术(Vertiv)旗下久经实践检验且极具市场口碑的Liebert®NX系列UPS,为数据中心的安全可靠运行保驾护航。



“它”凭什么这么让客户信赖有加?

凭借出色的整体性能,Liebert®NX系列UPS在实际运行中,不仅为关键负载提供了高可靠的电力保障,而且也助力福能A座数据中心顺利通过了CQC A级认证。


下面就来看看这款产品都有哪些性能优势。

作为一款具有优异品质特性的明星产品,Liebert®NX系列UPS的性能优势及应用价值,已经在各领域客户的不同应用场景中得到了广泛的实践检验。


800x400-zh-CN-News-2019-06-11-9_273620_0.jpg


这款产品集中体现了维谛技术(Vertiv)数十年大功率UPS的研发技术和工程经验,在可靠性、可用性、安装部署、节省空间等方面均具备领先优势。而绿色节能特性、过硬带载能力更是其突出亮点。

Liebert®NX系列UPS

电网适应性强

系统稳定性更高

超宽输入电压、频率范围

超强输出过载及短路能力

高于0.99的功率因数

低于3%的输入谐波电流

能够为用户构造一个纯净的电力环境

整机效率高达95.5%

对于新型服务器负载,可比传统UPS多带12.5%的负载

 

作为佛山首家通过A级认证的数据中心,福能A座数据中的建设运营,极大推动了佛山市政府以数据提升公共服务,建立“用数据决策、用数据监管、用数据创业”的运行机制,也让大数据真正成为加快城市产业融合、转型升级的驱动力。

维谛技术(Vertiv)UPS产品在这一高端项目的成功应用,也再次体现了客户对维谛技术(Vertiv)技术实力及其产品性能的高度信赖。

 






选择您的本国语言