坐在电脑前,只需点击鼠标,就能通过领先监控系统构建的统一管理平台,实现对数据中心的360°监控管理,不仅能够实现无人值守,简化管理流程,提升管理效率,而且能够通过系统应用的3D组态技术,精确定位告警设备位置,更进一步提高了数据中心的可靠性。
这是江苏省兴化市公安局数据中心监控管理的真实场景,而这一场景的实现,都得益于应用了维谛技术(Vertiv)采用前沿技术打造的Trellis-Facility数据中心综合管理系统。
先来欣赏一下近乎完美的施工工艺
维谛技术(Vertiv)通过提供Trellis-Facility系统,在为兴化市公安局数据中心带来卓越管理体验的同时,也以严谨的施工态度、规范的工程设计,呈现了完美的工艺水平。
下面就让我们来看看,
兴化市公安局数据中心在部署Trellis-Facility系统后,都有什么样的惊艳效果。
- 设备安装
温湿度传感器设备。安装在冷通道内侧,位置方正,其下面已经贴上命名的标签,与动环监控系统一致,便于巡检和使用,温湿度示数显示清晰。

烟感设备。安装在冷通道顶部,经过了严格测试,可及时感应烟雾并报警,也同样贴上了标签,与动环监控系统一致,便于巡检和使用。

门禁设备。安装在冷通道门禁右侧居中,外观简洁,功能齐全。

报警箱设备。声光报警器可安装在机房门口,位置可根据用户要求调节,能够实现动环监控系统各个等级的实时声光告警,即使不用进入机房,运维人员也能察觉是否有告警。

采集器设备。安装于机柜内部,将烟感、温湿度等监控设备的信号采集后传输到动环监控系统,从图中可以看出该设备安装整齐,由螺丝紧紧固定于机柜中,可根据用户需要上下调节,正面贴有该设备的IP,便于巡检和使用。

- 线缆铺设
整个监控系统的线缆铺设是不是非常规范?进出口线缆自然弯曲,丝毫不受力,顺势而下,自然弯曲到采集器,走线美观,清晰分明,更方便检查。

- 标签粘贴
维谛技术(Vertiv)的施工工艺照顾到了各种细节,连小小的标签都粘贴的这么细致。各个标签设计精美、整齐,标签名称一致、通俗易懂。

欣赏完了细节,再让我们领略一下整体工程交付后的场景。
这是冷通道,是不是视觉效果和美观度都是极好的!

这是机柜外部整体效果,是不是整齐划一,感觉像是一件艺术品!

实践中的完美表现,能让你深刻感知Trellis-Facility系统的强大功能
作为一款创新产品,Trellis-Facility系统将动力设备、空调、机房图像、门禁完美地融合为一套平台,具有更高的可用性。系统在具备必要的基础性能的同时,又融合了一系列实用性功能模块,具备丰富的功能设计,可以帮助客户更好地管理数据中心。
现在就让我们来好好了解一下这款产品的主要功能和特点。
- 首页及3D组态功能
首页主要包括两部分,一是左侧边栏依次显示系统安全运行时间、数据中心简介、环境告警提示、空调状态提示和所有实时告警数量提示。

二是右侧的数据中心3D组态显示功能,根据现场CAD图纸绘制,机柜、监控系统的位置与现场位置完全吻合,可以实时显示所监控系统的工作状态。
比如,如果现场门禁被打开,就会将相应的门显示为开,告警分为红、橙、黄、蓝四个等级,便于客户精确定位告警位置。还可以直接点击烟感、温湿度、空调、列头柜等各个设备,查看设备的实时数据。
首页及3D组态功能
- 设备2D组态功能
设备2D组态中会将一些设备的重要数据,以2D组态的形式显示出来,其它的数据客户可以通过点击“详情”查看,会显示所有设备的所有监控信号的实时值。

列头柜2D组态图

环境量2D组态图
- 告警功能
告警功能模块会实时显示所有告警设备的详细告警信息,客户可据此结合3D组态精确定位告警设备位置,同时声光报警器也会进行报警,多种告警方式共同帮助客户对数据中心进行监控。

告警功能
- 报表功能
报表功能可以为客户呈现一个月以来的历史告警信息,以及各个设备信号值的历史信息,同时这些数据都可以导出,客户根据这些数据对设备进行巡检。

报表功能
- 短信通知功能
短信通知功能可以将告警信息以短信方式发到客户预先指定的手机上,实现远程监控现场设备实时运行和告警情况。

监控室交付,运维人员就是坐在这里,轻松实现对数据中心的高效管理。

凭借丰富实用的功能设计,以及出色的性能表现, Trellis-Facility系统充分满足了兴化市公安局数据中心的管理需求,其实际效果完全超出了客户预期设想。