信息技术的迅猛发展给时代带来了深刻变革,随着“互联网+”的不断推进,为传统行业的转型与创新带来了全新思路。工业作为国民经济重要的基础产业,在全新的时代正迎来重要的发展机遇。
全新趋势带来更高应用要求
从德国工业4.0概念的热议,到中国制造2025战略的提出,新一轮的工业革命强调“工业化”和“信息化”融合的重要性。
“两化”融合极大地改进了工业企业的生产、经营和管理模式,提高了企业运营效率,信息技术已经广泛地应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节。

在这过程中,物联网、云计算等新一代信息技术的发展促进了“两化”融合的广泛和深入,“两化”融合的需求又为新一代信息技术提供了广阔的发展空间。
当前,我国工业各行业“两化”融合在广度和深度上向更深层次拓展,新一代信息技术创新应用将更加活跃,信息产业支撑“两化”深度融合的能力也将进一步增强。

在这样的时代背景下,工业企业在产品设计、生产、管理过程中针对高端自动化系统、智能化精密生产设备在工业领域的需求无疑将大量增加,而保障这些高端生产设备及至关重要的生产数据安全就显得极为重要,否则会严重影响生产过程的顺利进行。
因此,工业企业基于业务持续稳定开展的需要,对工业用UPS等关键基础设施的应用提出了更高要求。
工业生产领域的“守护神”
事实上,作为“两化”融合顺利推进中的关键角色,关键基础设施应用是工业领域信息化建设中最为重要的内容。
比如,在工业企业IT机房中需要配置大量的供电系统、空调系统、监控管理系统等关键基础设施设备,为大量IT负载的稳定运转提供保障。
同时,在工业生产运营的关键环节,更需要专门配备能够适应恶劣的物理环境、供电环境和负载环境的工业用UPS,保障工业生产过程安全、持续、可靠运行。

石化企业的业务场合可以说是工业用UPS应用的典型场景,不仅生产过程要用到大量高端生产设备、精密仪器,同时这些设备种类繁多,所涉及的负载特性各不相同,因此对供电的可靠性、连续性要求很高,而且生产环境还具有高温、高压、易燃、易爆等特征,这也给UPS应用带来了极大考验,必须要使用可靠性更高、防护等级更强的工业用UPS来保障供电。
由此可见,电力作为工业领域的可靠支撑,保障着整个生产链条的正常运行,而工业用UPS则在工业生产中担当着“守护神”的角色。
为客户业务提供全方位保障
随着中国制造2025战略的加速部署,为国内工业用UPS市场注入了新的动力,同时也带来了新的挑战,各大UPS厂商需要在产品研发设计上不断改革创新,满足工业企业对产品安全可靠、智能化维护的更高要求。
作为全球关键基础设施技术及全生命周期服务供应商,维谛技术(Vertiv)针对工业领域全新的应用需求,提出“工业价值,专业守护”的理念,并打造出一系列高品质产品和解决方案,为工业企业的业务发展提供全方位的保障。

以工业用UPS为例,维谛技术(Vertiv)始终坚持在保证产品可靠性的前提下创新,基于成熟设计经验及深厚技术积淀而研发的工业用UPS产品,具有满足不同行业标准、完美适应工业应用环境的可靠品质,在工业领域一直享有盛誉,为工业领域的各种高端设备、自动化系统、控制系统提供着高可靠的电力支撑。
Vertiv FP系列工业用交/直流电源产品,是维谛技术(Vertiv)旗下全球强势产品家族中的一员,拥有百年的深厚产品底蕴。
FP系列工业用UPS沿袭了精益求精的设计风格,采用了最先进的控制技术和电子电力转换技术,能够很好应对工业场合各种恶劣的环境条件。可以适应谐波干扰、浪涌冲击、特殊电压等电网要求,以出色的高可靠性在工业市场拥有强大的号召力。

FP系列工业用直流电源系统,是专为工业场合设计的高品质产品。具备高功率因数、低谐波电流等突出特点,拥有超宽输入电压范围及一流的可靠性和适用性,可满足工业环境中严酷的电气和恶劣环境工况要求,并能够完全定制化以满足客户的不同技术要求。
维谛技术(Vertiv)在拥有丰富产品系列的基础上,整合优势资源打造了高可靠、高可用的工业动力一体化解决方案,涵盖了从电网到设备侧的所有产品维度,包括工业用交直流电源、工业环境空调、户外防护机柜、配电系统等产品单元,为工业用户提供一站式、端到端的产品和技术支持。
不仅如此,维谛技术(Vertiv)还基于丰富的实践经验,针对工业领域的特定行业推出白皮书,在行业趋势、市场发展、应用需求等维度为客户提供参考。
《石化行业关键设备和控制系统供电安全》是维谛技术(Vertiv)面向石化行业推出的白皮书,为石化行业关键设备和控制系统提供了“毫秒级”UPS供电安全的方案和思路,对保障石化企业关键设备和控制系统供电安全,实现更大提升生产绩效具有重要意义。
维谛技术(Vertiv)从创新产品方案的提供,到行业市场发展趋势的把握,为工业领域客户的业务开展给予了全面支持,从而赢得了众多客户的高度信赖。
尤其是其一系列高品质产品和解决方案,广泛应用于工业领域各个各个场合,为客户的信息应用、日程管理、生产运营提供了有力保障,并显著提升了客户价值。