Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

神秘莫测、超高能的宇宙线与UPS系统会有什么联系?

2019年7月2日

大家好,今天小编要讲一个极其深奥的科学话题。


800x833-zh-CN-News-2019-07-02-1_273662_0.jpg



你知道在困扰人类的科学难题中,排在最前面的是什么吗?

它,就是被国际物理学界列为 “新世纪科学研究的11个世纪谜题”之一的宇宙线!

 

请做好烧脑准备!



宇宙线究竟是个啥?

宇宙线是超新星爆发、黑洞爆发、巨大星系碰撞的产物--这种概念简直太烧脑了,智商120的小编已经濒临崩溃。


800x1260-zh-CN-News-2019-07-02-2_273664_0.jpg

截至目前,人类对宇宙线的研究历史已经超过了一百年,光是在这一研究领域产生的诺贝尔奖就达到了6项。但是,即便如此,有关宇宙线的起源和加速机制等问题,现在依然没有得到全面的解释。

 

有人会问,为什么要对宇宙线进行持续的关注研究呢?研究宇宙线,就是为了解读其中关于宇宙的重要科学信息。


800x1150-zh-CN-News-2019-07-02-3_273663_0.jpg



宇宙线的观测到底有多难?

不过,尽管研究宇宙线具有巨大的科学价值,但是宇宙线的观测可不是一件容易的事。

800x400-zh-CN-News-2019-07-02-4_273665_0.jpg

首先到达地

首先到达地球的宇宙线粒子少之又少

能量越高的宇宙线也越稀少

其次不少粒子还被“污染了”

因为不少宇宙线是带电粒子

在传播过程中就被宇宙中的磁场偏转了

也就是走直线

没有办法反推原初的方向信息

从而推测宇宙线来自何方

 

也就是由于这些原因,在宇宙线观测站内都有数量众多、类型各异的探测器,有的善于捕捉高能粒子,有的善于捕捉低能粒子,彼此相互配合。



这个观测站哪些方面领跑国际天文科技?

在宇宙线研究领域,中国一直积极探索。在前不久启用首批探测器投入科学观测的中国最新天文大科学装置--高海拔宇宙线观测站(LHAASO),更是中国探索高能宇宙线起源、开展高能天体演化等研究的科学利器。


800x400-zh-CN-News-2019-07-02-5_273666_0.jpg


高海拔宇宙线观测站

位于海拔4410米的四川省稻城县海子山

其探测器阵列设计为三个部分:

地面簇射粒子阵列

水切伦科夫探测器

广角切伦科夫望远镜

 

首批投入科学观测的探测器包括

由1800个探测器组成的一号水切伦科夫探测器阵列

两台广角切伦科夫望远镜

180台电磁粒子探测器和80个缪子探测器



800x400-zh-CN-News-2019-07-02-6_273667_0.jpg


稻城高海拔宇宙线观测站全部建成后,将跻身世界四大宇宙线研究中心之列,同时将占据三个世界第一--最高的高能伽马射线探测灵敏度、最灵敏的甚高能伽马射线巡天探测、最宽广的宇宙线能量测量范围。

稻城高海拔宇宙线观测站主攻伽玛射线,在这方面是全球第一。首批投入观测的探测器,已经比目前世界上同类装置的灵敏度高出了约30%,而全部建成后更将高出数倍。



宇宙线观测站为什么需要UPS?

稻城高海拔宇宙线观测站能够取得出色的观测效果,都有赖于大规模部署的高精尖观测设备持续稳定的高质量运行。

800x400-zh-CN-News-2019-07-02-7_273668_0.jpg

不过,由于天文事件的不可预测性,瞬时发生又瞬时消失,就像流星一样转瞬即逝,所以要保证宇宙线观测站里的观测设备7X24连续不停工作。同时,稻城高海拔宇宙线观测站大规模的观测设备中,有多达上万个高灵敏度和高精度探测器,这些探测器对电源质量要求非常高,即使很小的电压波动也会影响其测量的精度,所以需要提供高可靠且高质量的电力保障,才能确保其安全持续运行。

此外,稻城高海拔宇宙线观测站的水切伦科夫探测器,其5米水池下有1500V高压直流电源,若突然断电会造成设备烧毁,维护起来会非常麻烦。
 

显而易见,面对这些问题,自然少不了来自UPS系统的可靠保障。

那么,这个目前世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置,究竟会应用什么样的UPS系统,才能为所有观测设备提供7x24小时的高可靠电力保障呢?




答案就是

维谛技术(Vertiv)提供的

Liebert®eXM系列中功率UPS

 

800x400-zh-CN-News-2019-07-02-11_273699_0.jpg

 

划重点

与普通应用环境相比

稻城高海拔宇宙线观测站所处4410米的高海拔地区

以及多风沙应用场景

对UPS系统的应用带来极为严峻的考验

一般产品很难达到这种极端环境的应用要求

800x400-zh-CN-News-2019-07-02-8_273669_0.jpg



Liebert®eXM系列中功率UPS经受住各种严苛考验,其出色品质和优异性能在实际运行中更得到充分证明。Liebert®eXM系列中功率UPS在投入使用不到半年的时间内,已经有5次由于市电问题迅速切换,及时发挥重要的保障作用,观测设备的运行没有受到丝毫影响,从而避免了错失关键测试数据的风险。



承受高海拔考验的这款UPS有哪些性能表现?

基于严苛的实践检验,Liebert®eXM系列中功率UPS的整体性能赢得了客户的高度评价。 

来看一下这款产品到底都有哪些过人之处。

 

Liebert®eXM在研发设计上秉承了严格的品质标准与认证

采用了更先进稳定的内部架构

可以轻松处理输入故障、负载故障、瞬时过载、输入电源干扰

能够应对各种恶劣运行环境的严峻考验

系统的高可靠性得到充分保障

800x400-zh-CN-News-2019-07-02-9_273670_0.jpg


优化的风道设计是
Liebert®eXM的亮点之一

令敏感元器件与风道隔离

防尘性能更优,减少了灰尘堆积,

降低了敏感元器件的运行温度

进一步提升了系统可靠性


800x400-zh-CN-News-2019-07-02-10_273661_0.jpg

基于第三方权威机构的严格测试

Liebert®eXM在ECO智能模式下

可持续实现99.1% 的效率

双变换模式效率也高达96.3%

而且高效率体现在全功率段产品上

Liebert®eXM在带载能力上也同样表现出色

系统输出功率因数为1

可以满足更多负载需求

 

不仅如此,维谛技术(Vertiv)在产品层面全面满足稻城高海拔宇宙线观测站需求的同时,其施工团队也表现出专业的安装和运维服务能力,彻底解除了客户对于产品在高原安装和使用的后顾之忧。

 

选择您的本国语言