Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

有这么一个学校,第一次是从照片上见到,马上被学校的五颜六色和酷炫惊艳到了。

来到现场后,彻底被震撼到了,跟本就放不下手机,咔嚓...咔嚓...咔嚓...
俗话说:百年大计,教育为本。教育是立国之本,民族兴旺的标记,教育的重要性不言而喻。
当前,在教育行业用户更加重视未来的发展,逐渐引入了大量的网络设备和应用终端,使得校园信息系统规模日趋庞大复杂。

800x600-2018-8-7-_________________-img-1_248605_0.jpeg

而机房面积不大,设备繁杂,运行维护不便;设备老旧,能耗突出,运营成本高企;业务不断发展,现有机房难以满足需求……这些情形应该是教育用户,尤其是中小学用户,信息技术应用普遍面临的痛点和挑战。

 

面对这些实际问题该怎样应对?

 

下面来看看,北京市海淀区第二实验小学(以下简称海淀实验二小)是这样应对的。

800x600-2018-8-7-_________________-img-2_248606_0.jpeg

 

数字化校园建设的最大瓶颈

 

海淀实验二小成立于1999年,共有四个校区(橡树校区、朱房校区、清宁校区、当代校区),多年来已经发展成为一所规模较大、具有一定影响力的素质教育优质学校。

_800x600-2018-8-7-_________________-img-3_248604_0.jpeg

在信息化建设上,海淀实验二小一直加大投入,实施数字化校园基础设施建设。但,随着信息技术在校园各项工作中的广泛应用,实验二小也开始面临一个极大的困扰--原有机房难以支撑日益丰富的系统应用,成为限制数字化校园建设的瓶颈。

800x600-2018-8-7-_________________-img-4_248607_0.jpeg

动态需求不能实现灵活扩容,只是实验二小原有机房的短板之一,实际运行中还面临更多痛点。比如,原有机房应用设备复杂,增加了日常运维管理的难度,较高的能耗加大了运营成本负担等等。显然,针对这些问题,只有通过创新性的机房改造,才能得到完美解决。

 

对应实际痛点的多样化应用需求

 

对于机房改造而言,通过应用领先的基础设施解决方案,是高效满足需求,圆满完成项目建设的重要前提。

800x600-2018-8-7-_________________-img-5_248608_0.jpeg

基于这一考量,海淀实验二小在机房改造中,充分借鉴了此前的经验,并结合机房运行的短板及实际痛点,针对基础设施解决方案的应用,在可靠性的基础上,提出了更多严格且具体的要求:

1.具备灵活的扩展性,能够随需满足今后的应用需求。
2.具备智能化管理特点,简化日常运行维护,实现对机房的高效管理。
3.具备高节能性,实现机房的低能耗运行,降低运营成本。
4.能够实现快速、灵活部署,并可以节省占用空间。

 

在这些要求之外,海淀实验二小还表达了一个更为重要的诉求,即希望解决方案的产品配置,来自于同一品牌,能够充分保证产品间的无缝衔接和完美融合,以此在整体性能上带来更好的体验。

 

“1-DNA智慧融合”,客户首选的关键因素

 

海淀实验二小的多样化应用需求,对于相应解决方案是一个很大的考验。在实际应用中,海淀实验二小最终选择了维谛技术(Vertiv)提供的SmartAisleTM模块化数据中心解决方案。

800x600-2018-8-7-_________________-img-6_248609_0.jpeg

在品牌实力、技术优势,以及拥有的众多教育行业案例之外,维谛技术(Vertiv)解决方案独特的“1-DNA智慧融合”价值理念,无疑是赢得海淀实验二小信赖的重要因素之一。

800x600-2018-8-7-_________________-img-7_248610_0.jpeg

基于这一理念,SmartAisleTM方案在产品配置上统一品牌,原厂调试,设备之间的协议和配合,都是在工厂内部调测无缝对接,几乎没有短板可言,而且在外观设计上也保持一致。

 

核心优势让客户价值得到充分保障

 

通过实际应用证明,SmartAisleTM方案无论是整体研发设计,还是实际性能,都完全达到了海淀实验二小的预期要求:

800x600-2018-8-7-_________________-img-8_248611_0.jpeg

 

1.领先的模块化设计。为机房构建一个弹性的系统架构,可动态响应业务需求。
2.工程产品化的研发理念。在快速部署的基础上,更大程度节省机房空间,营造整齐划一的机房环境。
3.综合融入领先节能技术。在关键环节配置节能效果显著的产品,大幅降低机房能耗。
4.通过智能化监控系统。以图形界面提供环境与设备运行信息,实现无人值守和远程管理,简化日常运维,降低维护成本。

 

800x600-2018-8-7-_________________-img-9_248612_0.jpeg

SmartAisleTM方案独特的“1-DNA智慧融合”价值理念,不仅使海淀实验二小的重点诉求得到满足,而且以其“一站设计+拒绝短板+整体交付+责无旁贷”的核心优势,让客户价值得到了充分保障。

 

为破解小学用户信息化困局发挥示范效应

 

通过应用这款SmartAisleTM方案,海淀实验二小高效率完成了机房改造,并打造了小学用户机房建设及改造的典型案例。

800x600-2018-8-7-_________________-img-10_248613_0.jpeg

目前,海淀实验二小机房已经上线较长时间,SmartAisleTM方案在运行中体现出了应有的性能水准,赢得了客户的高度评价。

事实上,海淀实验二小信息化建设所面临的痛点,在教育行业具有很大的共性。而海淀实验二小机房的成功改造,则演绎了信息需求与领先产品方案完美融合的最佳实践,这无疑为破解小学用户信息化困局,发挥了具有重要意义的示范效应。

 

关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com

选择您的本国语言