不久前,沈阳市人民检察院机房顺利通过了第三方权威测试机构的PUE检测,其PUE值在100%IT负载率下1.178,75%IT负载率下1.187,50% IT负载率下1.289,充分证明了沈阳市人民检察院机房出色的节能效果。

负责检测的第三方测试机构,具备中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证资质,其检测数据的公正性和准确性毋庸置疑。

沈阳市人民检察院机房能够取得极致的PUE值,其中一个重要的因素就是在关键基础设施层面,应用了实现可靠与节能完美平衡的解决方案。
沈阳市人民检察院是如何实现这一目标的?
发展的挑战,机房改造成消除业务痛点的关键
近年由于检察工作的开展及业务量的不断增加,沈阳市人民检察院的IT系统架构日益庞大,而不断扩大的系统应用、持续增加的IT负载,带来了系统复杂性以及对基础设施可用性要求的提升。尤其是电子检务工程的实施,更给沈阳市人民检察院原有机房带来了严峻考验。

同时,一直高企不下的能耗,也是沈阳市人民检察院机房面临的关键问题,这不仅加重了机房运行成本负担,而且也不利于对外树立节能减排的社会形象。
针对这些实际情况,及时对原有机房进行升级改造,成为消除业务痛点、应对机房运行挑战的有效途径。
高可靠前提下,要最大化实现机房绿色节能
在项目实施中,沈阳市人民检察院针对基础设施产品的应用,制定了严格的应用标准,并按照A级机房的建设标准,对产品方案的性能品质提出了诸多诉求。

在可靠性、可用性上必须达到一流水准之外,高节能性是沈阳市人民检察院对于产品方案的核心需求。沈阳市人民检察院要求产品方案应用领先的节能技术,在节能降耗上具备出色的品质特性,能够为机房营造理想的PUE。
此外,根据实际情况,沈阳市人民检察院还要求产品方案要能够快速部署,保证机房内外环境整齐美观,同时还要借助方案的智能监控管理功能,实现对机房的集中管理,并具备灵活的扩展性,能够随需满足今后的业务需求。
领先的优势及产品,为追求极致PUE提供保障
经过全方位的考量、评估和严格的筛选,沈阳市人民检察院最终采用了维谛技术(Vertiv)提供的 SmartAisle™模块化数据中心解决方案,并基于制冷系统在保障机房可靠性、实现节能方面的巨大作用,专门采用了维谛技术(Vertiv)旗下的SDC2智慧双循环节能空调。

从实际运行来看,SmartAisle™方案在可靠性、可用性、可管理性等方面,都体现出了核心应用价值,尤其是该方案优异的节能特性,最大程度保证了节能目标的实现。

在制冷层面应用的SDC2智慧双循环节能空调,结合SmartAisle™方案优异的节能性,将绿色节能演绎到了极致,配合先进的封闭冷通道系统,进一步提升了制冷效率,大幅降低了制冷能耗,为沈阳市人民检察院追求极致的PUE值奠定了坚实基础。
价值远不止如此,多维度呈献创新应用体验
事实上,维谛技术(Vertiv)产品方案带来的价值回报远不止如此。SmartAisle™方案基于与建筑完全解耦的领先设计,在很短时间内即实现了机房的高质量整体交付。

同时,基于模块化的领先设计,该方案能够随需扩容,可以灵活响应各种新增需求。并通过智能化监控系统,以图形化友好界面为运维人员提供环境与设备运行信息,能够实现无人值守和远程管理,大大简化了日常运维,降低了维护成本。

重要的是,SmartAisle™方案在产品配置上,统一品牌,原厂调试,几乎没有短板可言,“1-DNA智慧融合”的方案优势,为核心IT系统的运行提供了高等级的可靠保障,有力支撑了沈阳市人民检察院关键业务的顺利开展。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com