Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

只有高品质的工频UPS才能适用半导体行业的苛刻需求

2018年9月11日

在UPS领域,维谛技术(Vertiv)一直处于领先地位,为满足客户需求打造了全系列涵盖各功率段的UPS产品。尤其是旗下的工频UPS,以高可靠的出色品质广泛服务于各领域客户业务发展,即使在对UPS产品要求严苛的半导体行业,也同样享有盛誉。

_800x600-2018-9-11-________UPS______________-img-1_248711_0.jpeg

在中芯国际集成电路制造(天津)有限公司T2A项目建设中,即是基于对维谛技术(Vertiv)UPS产品性能品质以及广泛成功实践的充分肯定,选用了其提供的多款工频UPS,为新建生产线提供可靠高效的供电保障。

世界领先的集成电路晶圆代工企业

中芯国际集成电路制造有限公司,是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地技术最全面、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业,提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

800x600-2018-9-11-________UPS______________-img-2_248712_0.jpeg

面对集成电路产业的快速发展,以及客户对晶圆芯片的强劲市场需求,中芯国际集成电路制造(天津)有限公司即时启动了T2项目建设。

该项目总投资15亿美元,主要生产8英寸集成电路晶圆,建成后预计月总产能15万片晶圆,同时预留12英寸集成电路晶圆发展空间。建成之后的新产品线,将对国内集成电路产业链的发展具有重大意义。

多重实力优势最终赢得客户青睐

稳定可靠的电力供应是确保生产线正常运行的重要基础。为确保新生产线的生产安全及可靠稳定运行,中芯国际(天津)在项目招标中,针对关键的UPS系统提出了极高的应用标准和产品要求,同时要求厂商能够提供更多的技术与服务支持,以便能更好的实现其价值。

800x600-2018-9-11-________UPS______________-img-3_248713_0.jpeg800x600-2018-9-11-________UPS______________-img-4_248714_0.jpeg

基于对维谛技术(Vertiv)品牌实力、产品性能及其专业服务的信赖,中芯国际(天津)最终大批量采用了维谛技术(Vertiv)提供的 Liebert® NXL系列、Hipulse系列工频UPS。

这些产品主要用于主回路供电系统,以及部署在主厂房生产车间等重要场合,避免由于电网波动及电力故障引起负载跳闸造成重大损失。

半导体行业工频UPS应用的最新实践

维谛技术(Vertiv)为中芯国际(天津)T2A项目生产线提供的这两款UPS产品,其性能品质已经在半导体行业的特殊场合中,经过了严格的实践验证,成为引领半导体行业UPS应用高等级要求的风向标。尤其是Hipulse系列UPS,更是堪称大功率工频UPS的经典产品。

800x600-2018-9-11-________UPS______________-img-5_248715_0.jpeg

作为一款高可靠、高效率、低谐波的产品,Hipulse系列UPS能够隔离各类电网污染、故障对负载的影响,并可以适应恶劣电网环境,特别适合晶圆生产线对供电设备高电能质量的严格要求,而且由于多种输入谐波抑制技术的采用,也大大提高了电能利用率。

Hipulse系列UPS具备超强输出过载及短路能力,更确保了系统稳定性和极限状态的系统安全,同时先进的第6代DSP及全数字控制技术,不仅系统的稳定性大大提高,而且进一步强化了智能控制水平。

维谛技术(Vertiv)高品质工频UPS,此次成功应用于世界领先的集成电路晶圆代工企业生产线,再次彰显了其领先的产品优势。是在半导体行业的又一次成功实践,也再度印证了维谛技术(Vertiv)在该领域强大的品牌影响力。






关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。




选择您的本国语言