Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

没有两把刷子,怎么敢给医疗行业开处方!

2018年11月8日

作为典型的生命保障场景

医院数据中心运行一旦出现故障


就将造成严重的后果


而且数字化医疗


更对医院数据中心建设带来了挑战

800x600-2018-11-08-image1_252316_0.jpg


多年来,凭借对医疗行业的信息化进程以及对医疗用户信息应用需求的全面深入了解。

 

维谛技术(Vertiv)结合在供配电、环境控制、监控管理、节能减排等领域长期积累的技术优势与实施经验,打造了SmartSolutions系列智慧型数据中心解决方案,从医院管理、临床信息化到数据中心建设,全面高效地满足了医疗用户的需求。 


领先方案助萨米医疗建设一流高性能数据中心

在数据中心项目建设中,深圳市萨米医疗中心(简称萨米医疗)在高标准建设的基础上,结合医院业务设备集中、密度高,热负荷大,数据流波峰明显等特殊性,对应用产品方案提出了具体且严格的要求,并最终采用了维谛技术(Vertiv)提供的SmartAisleTM模块化数据中心解决方案。

800x600-2018-11-08-image2_252317_0.jpg

SmartAisleTM模块化数据中心解决方案基于“1-DNA智慧融合”的技术理念,无论是整体研发设计,还是实际性能,都完全符合萨米医疗对数据中心精益求精的建设理念,而且“一站设计+拒绝短板+整体交付+责无旁贷”的核心优势,更赋予了客户完美的价值体验。

800x600-2018-11-08-image3_252318_0.jpg

在布局美观、供电可靠、空调节能、运维简化之外,SmartAisleTM方案还以快速的部署实施,为萨米医疗数据中心构建了一个弹性的系统架构,可以动态响应业务需求。



领先的产品赢得著名国际医学研究中心的信赖

在某著名国际医学研究中心机房工程建设项目中,基于对维谛技术(Vertiv)品牌及产品性能的信赖,客户采用了SmartAisleTM模块化数据中心解决方案。

800x600-2018-11-08-image4_252319_0.jpg

客户通过应用这款创新方案,不仅完美实现了机房系统整体性能的平衡,达到了项目建设的预期目标,而且在可靠性、节能性、可维护性、可管理性等多个方面都深刻感受到了与众不同的价值体验。

800x600-2018-11-08-image5_252320_0.jpg


同时,基于出色的整体性能,机房在严格的测试中,一次性通过了国标
A级机房综合验证,并取得了中国质量认证中心授予的“国标A级”认证证书。



为南京第一医院量身定做、按需配置的价值体验

在新建核心机房项目中,南京第一医院通过采用维谛技术(Vertiv)的SmartAisleTM模块化数据中心解决方案,不仅为机房安全运行构建了可靠、高效、节能的网络基础设施平台,而且大大减少了建设成本,加快了建设速度,降低了运营投入,减少了维护费用。

800x600-2018-11-08-image6_252321_0.jpg

SmartAisleTM解决方案所体现出的整体设计、柔性定制、快速建设、节省空间的特性,给南京第一医院带来了量身定做、按需配置的价值体验。

 

在实际运行中, SmartAisleTM方案圆满达到了客户的预期目标,尤其在可靠性、可用性、节电、节地以及一站式提供产品和技术支持等方面体现出了突出优点。



一站式产品服务支持,让客户价值最大化提升

郴州中医医院为加强医院信息化建设,保障医疗业务的正常开展,提高资源使用效率,在新建机房项目中专门应用了维谛技术(Vertiv)提供的SmartRowTM 解决方案

800x600-2018-11-08-image7_252322_0.jpg
郴州市中医医院通过应用这款高性能方案,成功建设了一个具有一流水平的绿色、高效的信息机房,既全面满足了机房建设灵活高效、节能降耗、运维简便等所有需求,又以较高的性价比完成了工程建设。


800x600-2018-11-08-image8_252323_0.jpg


同时一站式的产品和服务支持,提高了工程效率,并通过统一和缩小维护工作界面,有利于提供及时完整和有效的一体化服务,最大程度地提升了客户价值。


南京鼓楼医院机房的安全高效运行,都得益于产品的尽心护航

南京鼓楼医院基于维谛技术(Vertiv)在医疗行业的良好口碑,在包括医院主机房在内的6个不同规模的机房基础设施设备应用上,全部采用了其提供的适用不同规模场合的针对性解决方案。

800x600-2018-11-08-image9_252324_0.jpg


维谛技术
(Vertiv)为南京鼓楼医院6个机房应用提供的解决方案,几乎涉及其所有产品线,包括Vertiv Liebert®Hipulse 系列工频UPS、输入输出柜、精密配电柜、热管理系统、机柜、KVM系统、动环监控系统等高品质产品。


800x600-2018-11-08-image10_252325_0.jpg



在长期运行中,维谛技术
(Vertiv)的产品始终运行稳定,以一流的优势性能为南京鼓楼医院机房的安全运行提供了高可靠支撑。



助力打造华东医疗行业最大微模块机房

江苏省人民医院是江苏省综合实力最强的三级甲等综合性医院。在新建信息中心机房建设中,采用了维谛技术(Vertiv)提供的SmartAisleTM微模块数据中心解决方案。

800x600-2018-11-08-image11_252326_0.jpg


通过解决方案的应用,实现了机房运行高可靠性、高可用性、高节能性、可持续发展性、易管理维护性、开放性、实用性、舒适性完美平衡的预期目标,并打造了华东地区医疗行业的最大规模微模块机房,树立了区域医疗行业信息化建设的新标杆。



800x600-2018-11-08-image12_252327_0.jpg


SmartAisleTM方案充分发挥了微模块设计统一、安装快捷、交付标准的优势,在有限的工期内完成了高质量的交付。

同时,高可靠、高可用、高节能的方案品质,不仅给医院的核心IT系统提供了高等级保障,而且也实现了机房的绿色运行,同时方案具备的灵活扩展特性,也为未来业务增长预留了充足空间。





 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

选择您的本国语言