Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

亚洲最大金融数据中心之一,连续多年安全运行的背后有什么秘密?

2018年12月13日

数据的丢失、系统运行的中断……这些情况对于银行业务来说,都可能造成难以预估的损失。

800x_-2018-12-13-1_255294_0.jpg

随着信息技术的高速发展,银行业务的数据也海量增长,这些数据关系着银行的业务发展。但是,不可预知的网络设备故障、存储设备损毁,甚至自然灾害等突发事故,时刻威胁着银行业务数据的安全。

800x_-2018-12-13-2_255295_0.jpg

在此背景下,灾备中心建设对于银行的稳健发展就显得尤为重要。如何科学规划灾备中心建设,保障业务持续运行,已经成为银行信息科技工作的重点。

银行灾备中心到底有什么作用,能够为银行业务的正常开展提供什么保障?

银行灾备中心干嘛的

银行灾备中心建设的目的就是确保其科技基础设施,具备应对灾难风险的抵御和控制能力,能够将业务损失降到最低。

目前,在各类银行中,灾备中心建设的主流方案主要采用的是“两地三中心”,即同城双活加异地灾备的布局模式。

800x_-2018-12-13-3_255296_0.gif

其中,同城和异地灾备中心又有两种模式:大同城小异地和大异地小同城,所谓“大”指的是应用级,“小”指的是数据级。而这两种模式也是各具优势。

一般来说,在银行业中大同城小异地模式采用较多。在此模式下,同城应用级灾备中心是按照主生产中心技术架构来建设对应的业务系统和基础设施,可以通过虚拟化或者单机来减少设备投入,但是网络、存储、应用架构必须是一致的。

800x_-2018-12-13-4_255297_0.jpg

日常主备中心要保持两地存储数据同步复制,关键业务数据的实时同步复制,理论上可达“零丢失”级。而对于异地数据级灾备中心,只需保持数据异步复制,定期恢复数据,并验证其完整性,根据监管规范和异地灾备策略容忍灾难情况下一定几率的数据丢失。

 
亚洲最大金融数据中心之一如何实现长期安全运行

虽然银行灾备中心建设项目普遍具有投资高、周期长,各类项目风险多且影响大,而且建成后的维护和持续升级优化成本也非常巨大的特点。

但是,一旦灾备中心投入使用,它所能发挥的综合风险控制能力是不可低估的。

 800x_-2018-12-13-5_255298_0.jpg

需要关注的是,基于银行业务的多样化,IT系统平台的复杂化,银行灾备中心的建设具有极高要求。其中,供配电系统是灾备中心安全运行的基础保障,不仅需要完美的供配电架构设计,更需要应用性能一流的产品,市场占有率大、口碑好、各项技术性能参数指标高的供配电产品成为银行灾备中心建设的首选。

在这方面,中国建设银行武汉灾备中心的建设堪称打造了一个经典案例,不仅成功建设了稳固的供配电架构,更由此为数据中心的运行提供了高可靠的保障。

 800x_-2018-12-13-6_255299_0.jpg

 建行武汉灾备中心正式投入使用以来,已经保持了4年时间的安全高效运行。在长期运行中,从未出现过重大设施故障,有力地保障了中国建设银行业务的顺利开展。

建行武汉灾备中心的安全高效运行,一方面缘于先进性、标准化和现代化的设计原则,以及在多维度上的技术创新和突破;另一方面,则来自于供配电系统的有力支持。

 800x_-2018-12-13-7_255300_0.jpg

在项目建设中,建行武汉灾备中心基于对工频UPS的高可靠性,以及强大过载能力和短路保护能力的信任,专门选用了维谛技术(Vertiv)提供的多达108套的Liebert® Hipulse系列工频UPS系统,以及相关配电产品和解决方案等久经实践考验、又极具市场口碑的创新产品。

这些产品为建行武汉灾备中心的运行给予了高可靠的电力保障,在实际应用中体现出了卓越性能。


工频
UPS提供业界更高等级可靠性

从正式上线运行至今,维谛技术(Vertiv)的Liebert® Hipulse系列工频UPS及配电方案,在严苛的运行环境下承受住了各种严峻考验,始终性能发挥稳定,高可靠保障了建行武汉灾备中心的安全运行。

尤其是Liebert® Hipulse系列UPS的出色发挥,进一步彰显了工频UPS在可靠性上的领先特性。

800x_-2018-12-13-8_255301_0.jpg

维谛技术(Vertiv)为建行武汉灾备中心提供的产品,都堪称旗下最具代表的产品系列。

作为维谛技术(Vertiv)UPS产品序列中的一款代表性产品,Liebert® Hipulse系列工频UPS具有:

  • 超宽输入电压和频率范围,适应恶劣电网环境,并可有效隔离各类电网污染及电网故障对负载的影响。
  • 较强的输出过载及短路能力更是系统的一大亮点,进一步确保系统稳定性和极限状态下的系统安全。

 

建行武汉灾备中心应用的配电方案,是维谛技术(Vertiv)旗下一款领先的关键负荷低压配电解决方案。该方案作为智能化供配电系统,采用了系统级的供配电可靠性设计,并可以提供定制化的持续性供电和在线式扩容方案。

同时,方案能够提供更全面的双向智能监控和数据上传,通过智能化通讯网络,实现全面的配电系统智能管理。而基于模数化结构和标准化设计,这款方案也为建行武汉灾备中心提供了更灵活的配电配置。

800x_-2018-12-13-9_255303_0.jpg

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

 

选择您的本国语言