“蓝蓝的天空,清清的湖水,绿绿的草原……”
内蒙古
一个神奇而美丽的地方
白云和牛羊在天地间徜徉
牧歌和茶香于碧草上飞扬

优越的地理环境
最适宜的气候条件
充裕的水、电资源支撑
让内蒙古
成为数据中心建设的乐土

在内蒙古呼和浩特市,就有这样一个数据中心。
看看下面的介绍,猜猜是哪个数据中心?
数据中心占地1600亩,总建筑规模62.1万平方米,18栋仓储式机房,能够提供5.25万个机架的服务能力。
项目建设初期以“打造世界一流数据中心”作为核心目标,来自德国的设计师,将国际领先的绿色、标准、节能理念应用到园区的每一处建设规划中。
数据中心采用轻钢结构以及创新性的模块化设计,可以根据需要灵活匹配,高效的进行组合装配。

数据中心充分利用了自然冷源,融合先进制冷技术,通过新型的空调末端系统,如热管背板、列间空调、水冷前门等手段,提高制冷效率,使得数据中心的PUE值达到了1.3的领先水平。
再来看看这个数据中心的客户,以百度、腾讯为代表的BAT企业,以滴滴为代表的电商类企业,以风行为代表的视频类企业,以金山云为代表的CDN类企业等共计10余家大型互联网客户已成功入驻数据中心。

怎么样,看完介绍,猜到这个高大上的项目是哪个数据中心了吗?
它就是中国移动立足内蒙古、服务全国、放眼全球的重要基础设施之一 ---中国移动(呼和浩特)数据中心。
这种专用电源需求,此前从未有过应用案例
作为超大规模、绿色节能、集中化的世界一流水平的云计算数据中心,中国移动(呼和浩特)数据中心秉承“高科技、信息化、绿色环保”三大理念,打造“国际化运营支撑、研发创新、信息服务,交流展示”四大功能于一体的信息园区。

中国移动(呼和浩特)数据中心因其绿色节能、可扩展、高品质、大宽带等优势吸引了众多客户入驻。
然而,在为客户提供高品质服务,满足其个性化需求中,中国移动(呼和浩特)数据中心却遇到了挑战。由于客户的专用服务器采用12V、48V电源,需要为客户量身定制336V转12V、336V转48V的电源方案,安装在空间有限的客户机柜内。
由于此前没有相关应用案例和配套方案,需要设备厂商配合完成技术方案的确认。同时,从应用场景角度而言,产品设计不仅要具备高可靠性能,还需要满足在特定规格及快速安装方面的要求。
“磐石品质,恒定在线”为关键负载提供保障
想要满足中国移动(呼和浩特)数据中心及其客户的特定需求,设备厂商在产品研发及定制化等方面,都要具备过硬实力,而维谛技术(Vertiv),最终凭借在电源产品研发及应用技术上的领先优势,赢得客户的青睐。

维谛技术(Vertiv)基于NetSure系列直流电源系统,为中国移动(呼和浩特)数据中心整体设计的电源解决方案,完美解决了客户专用服务器电源的供电问题。
其高度专业设计完全契合客户对产品规格的特殊需求,并节省了机架空间,而且超过95%的运行效率,也能带来更大节能效益。
同时,方案设计支持前操作、后接线,操作维护简单方便,而作为最大的亮点,方案采用双路输入和模块N+1备份设计,具备更高的可靠性。

作为一款满足机架终端供电需求的理想产品方案,NetSure系列直流电源系统以领先的技术参数和工艺设计,以及结构紧凑、容量大、高功率密度等特性,圆满达到了项目预期效果,同时开创了336V转12V、336V转48V电源方案的应用先河。
NetSure系列直流电源系统在全球各个领域和应用场景,已有超过百万套系统在稳定可靠运行,为客户负载提供有力保障,以广泛的成功实践,证明了“磐石品质,恒定在线”的核心技术价值。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com