当前,基于新技术、新趋势、新业务模式的影响,教育行业信息化建设也更趋复杂,呈现多元化的发展格局,其信息技术应用及业务开展面临多个痛点。

维谛技术(Vertiv)凭借全球化研发平台的领先优势以及对教育行业需求的准确把握,以不断创新的高品质产品和解决方案,为教育信息化建设提供了有力支持。
高品质热管理系统,清华大学数据中心实现可靠与节能兼得
清华大学数据中心不仅承担清华大学对外和校内网络运行以及教学、科研等任务,还肩负中国教育和科研计算机网(CERNET)运行中心的重要职能。

在数据中心建设中,清华大学针对关键基础设施的应用提出了严格要求。尤其在热管理系统的建设上,更是强调需要采用高性能、高品质的一流产品。
根据数据中心不同功能区域的需求,清华大学分别采用了维谛技术(Vertiv)的Liebert®CRV列间高效制冷系统、Liebert®SDC2智慧双循环节能空调。

实际应用证明,这两款产品凭借出色的性能品质,完全达到了清华大学数据中心可靠、高效、节能、易于维护的预期要求,并针对性满足了不同功能区域的制冷需求。
其中,根据清华大学数据中心的初步测试,Liebert®SDC2智慧双循环节能空调更是取得了35%的节能效果。
护航国防科技大学理学院关键应用高可靠运行
在构建机房基础设施平台中,国防科技大学理学院采用了维谛技术(Vertiv)的 SmartRowTM中小型数据中心解决方案。

通过应用这款高性能方案,国防科技大学理学院成功按照预期标准完成了机房建设.
在关键的供电、热管理单元,该方案配置了高可靠、高效率的 UPS 供电系统和高能效的制冷空调,不仅为机房运行提供了可靠的电力保障,而且圆满解决了高热密度问题.
这款方案有效保证了信息网络和各种关键应用的安全运行,同时其模块化技术为未来预留了充足空间,能够灵活满足今后不断增加的需求。
一揽子解决西安理工大学机房建设所有需求
西安理工大学基于满足未来信息化建设需求的考虑,以国家 A 类机房标准在曲江校区建设新机房。

在该项目中,维谛技术(Vertiv)提供的SmartAisleTM解决方案,从供电系统、热管理系统到配电柜、机柜,再到监控系统、 KVM 系统,涵盖了机房应用的各个单元,一揽子满足了所有需求,帮助客户实现了建设高性能机房的目标。
同时,有效解决了此前机房布局分散、基础设施未统一管理和维护的问题,为西安理工大学数字化校园及一卡通系统提供了可靠保障
两代解决方案同时应用于清华大学天津电子信息研究院数据中心
清华大学天津电子信息研究院在数据中心分期建设中,针对关键基础设施的诉求集中在了高可靠性、高可用、高节能、快速部署及布局美观等重点维度。
基于对维谛技术(Vertiv)品牌、技术的认可,在一期项目中最终采用了其提供的SmartAisleTM模块化数据中心解决方案。

在近两年的运行中,SmartAisleTM方案一直发挥稳定,未出现任何故障,各项性能指标完全达到了项目预期。

出于良好的应用体验,以及产品、服务带来的实际价值,天津电子院在数据中心二期扩容项目中,再次选择了维谛技术(Vertiv)的SmartAisleTM解决方案,以及最新推出的、性能全面升级的该方案2.0版本,从而演绎了两代产品的领先性能在同一项目的集中展现。
人大附中通州校区应用SmartRow S方案高效率完成机房升级改造
在机房升级改造项目中,人大附中通州校区为了满足现实及未来信息化发展需要和提升机房整体性能,在项目实施中特别采用了维谛技术(Vertiv)的SmartRow STM解决方案,圆满达到了项目建设的各项预期目标。

SmartRow STM方案凭借与机房建筑完全解耦的领先设计,在很短时间内即实现了机房的一次性高质量整体交付。
同时,通过应用该款方案,人大附中通州校区不仅顺利完成了机房改造,而且在综合性能、整体成本、外观布局以及监控管理等多个维度,都体验到了非同一般的应用价值。
为深圳福田区红岭中学建设高性价比一流机房
红岭中学在新建机房项目中,基于对维谛技术(Vertiv)产品的充分信任,在基础设施平台建设上采用了其提供的SmartRowTM中小型模块化数据中心解决方案。

通过应用这一方案,红岭中学不仅以较低成本建设了一流的现代化机房,而且完全达到了对于机房节能降耗、整齐美观、一体紧凑、统一管理的预期目标,并可以根据业务发展随需扩容,同时一体化设计更是大幅节省了机房占用空间。
助力北京海淀区第二实验小学破解信息化困局
北京海淀区第二实验二小在机房改造中,充分借鉴了此前的经验,并结合机房运行的短板及实际痛点,针对关键基础设施的应用,在可靠性的基础上,对于解决方案的灵活性、节能性、可管理性及快速、灵活部署,都提出了更多严格且具体的要求。

同时,希望解决方案能充分保证产品间的无缝衔接和完美融合,以此在整体性能上带来更好的体验。
在实际应用中,海淀实验二小最终选择了维谛技术(Vertiv)提供的Smart AisleTM模块化数据中心解决方案。这款方案以其独特的“1-DNA智慧融合”价值理念,在产品配置上统一品牌,原厂调试,设备之间的协议和配合,都是在工厂内部调测无缝对接,几乎没有短板可言,而且在外观设计上也保持一致。

通过应用SmartAisleTM方案,海淀实验二小高效率完成了机房改造,并在运行中体现出了应有的性能水准,打造了小学用户机房建设及改造的典型案例。
服务北京密云县教委机房更新换代,成功构建高可靠网络
作为支撑全县教育城域网的核心机房,密云县教委信息中心机房担负着整个教育系统及全县中小学数据业务安全运行的重任。
在教育行业信息化不断推进的过程中,密云县教委也开始通过升级核心机房满足更多需求,并按照B+级机房标准进行项目建设,以此构建高可靠的网络平台,由此对机房应用方案的性能,特别是在可靠性上提出了严格要求。

通过应用SmartAisleTM模块化数据中心解决方案,密云县教委成功按照预期标准完成了项目建设,为信息化平台提供了高可靠保障,同时增强了应用效率,有效保证了信息网络和系统设备的安全稳定运行,而且为未来预留了充足空间,能够灵活满足今后不断增加的需求。
点击下载教育行业解决方案与应用案例
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。