Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

"新的世界七大奇迹"之 "超级工程"港珠澳大桥

2018年10月30日

10月24日

吸引了全球目光的港珠澳大桥

迎来了全线正式通车的历史性时刻

站在珠海景色最美的滨海道路--情侣路上向东远眺,全长55公里的港珠澳大桥宛若一条蛟龙,横卧在伶仃洋的碧波之上。

800x600-2018-10-30-____________________2__251910_0.jpg

作为一项世纪工程,港珠澳大桥集桥梁、隧道和人工岛于一体,建设难度之大,被业界誉为桥梁界的“珠穆朗玛峰”,也被英国《卫报》评为“新的世界七大奇迹”之一。

港珠澳大桥创造了哪些世界奇迹?

港珠澳大桥

全程55公里

是世界建筑史上里程最长、投资最多

施工难度最大的跨海大桥

被誉为世界桥梁建设史上的“王冠”

800x_-2018-10-30-____________________3__251913_0.jpeg

创造了600多项专利

是中国交通史上技术最复杂

建设要求及标准最高的“超级工程”

用钢量相当于60个埃菲尔铁塔

能抗8级地震、抵御16级台风

使用寿命高达120年

领先世界的“超级工程”,对UPS应用会有什么样的严苛要求?

港珠澳大桥建成后将对大湾区的经济增长起到重大的支撑作用,对区内经济带来万亿级的经济效益,其重要性不言而喻。

800x_-2018-10-30-____________________4__251914_0.jpeg

因此港珠澳大桥不只是物理世界里的奇观,更是一条经济命脉。

在这背后,自然少不了科技力量的驱动,以及来自关键基础设施产品的有力支撑,保障港珠澳大桥成为一座信息化大桥、数字化大桥、智能化大桥。

800x_-2018-10-30-____________________5__251915_0.jpeg

为了保障车辆的快速、顺利通关和通行,实时监测大桥关键区域的状态,港珠澳大桥在出入境收费站、通关站口岸、监控站和边检大楼等场合,应用了众多的关键系统,这些系统都需要采用高品质UPS产品来获取高可靠的电力保障。

800x_-2018-10-30-____________________6__251916_0.jpeg

港珠澳大桥按照世界最苛刻的标准进行建设,UPS系统的选型和应用上也同样如此,要求UPS产品不仅在可靠性上要达到极高要求,而且基于海上大桥特殊的高盐雾环境,产品的防护等级及环境适应性更要符合严格标准。

只有具备出色性能的产品,才能达到极高的应用标准!

显而易见的是,只有在各项技术指标均达到领先水平,在性能品质上具有较强优势的UPS产品,才能满足港珠澳大桥对应用产品的要求。

而维谛技术(Vertiv)旗下的UPS产品,无疑就具备这样的实力。

800x_-2018-10-30-____________________7__251917_0.jpeg

作为港珠澳大桥重要的设备供应商,维谛技术(Vertiv)提供的近200台Liebert®ITA系列、ITA2系列及NX系列UPS,分别部署在港珠澳大桥入境收费站、通关口岸、监控站、边检大楼等重要场合中,为这些场合内各种关键应用系统的安全运行提供了高可靠保障。

800x_-2018-10-30-____________________1__251912_0.jpeg

提供的这些产品均是经过广泛实践检验的成熟产品,尤其是Liebert® ITA、 ITA2系列UPS,是一款开创小功率UPS产品新时代的创新产品,其可靠、极致、创新、灵活的核心特征,充分体现了这款产品的研发设计及颠覆性创新给客户带来的巨大价值。

 

  • 可靠。采用全新的系统级设计,引入媲美大功率UPS的“独立风道设计”,可靠性提升一倍以上。 同时,产品在研发设计中进行了大量的湿尘测试、高海拔测试、高低温极限测试、抗震测试等严苛试验,充分保证了系统的实际性能与研发设计的一致。

 

  • 极致。输出功率因数高达1,带载能力更是由此提高了20%以上。同时,整机效率高达96%,而且多项节能技术的创新应用,令系统的节电效果提升了50%。

 

  • 创新。实现了多项突破性创新,引入了媲美大功率UPS的“独立风道”设计,隔离敏感元器件,完美解决了灰尘堆积造成的系统故障问题。系统配备大尺寸LCD显示屏,具有重力自适应功能,可自动识别系统的安装方式(塔式/机架式),而且系统可以自动识别电池模块数量,对电池后备时间的预测精度提升至10%以内。

 

  • 灵活。支持塔式和机架式两种安装方式,可灵活适应不同的安装部署方式,而且高度仅为2-3U。基于全新的系统级可靠性设计以及全面的严苛测试验证,这款在适用于传统商用领域之外,更可以适用轻工业、高海拔、船用、车载等多种应用场景。

 

随着港珠澳大桥的正式通车

维谛技术(Vertiv)的多款UPS产品

也开始履行重要使命

从南水北调到西气东输,从青藏铁路到珠港澳大桥……维谛技术(Vertiv)参与了国内多项世纪工程的建设,产品及解决方案在这些工程中得到了广泛应用,在高端市场成功确立了突出的市场地位和领先优势。 

(本文图片来源于网络)





关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

选择您的本国语言