在这个案例里,应用了多系列UPS,为更全面的展现应用的精确匹配,内容会稍长。
随着业务的迅猛发展,广电网络运行对机房供电系统的可靠性、可用性、可维护性及节能性提出了越来越高的要求。同时,基于各种不同的业务场景,广电客户需要应用更具针对性的UPS产品,满足不同等级的供电需求。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称陕西广电网络)通过在全省各级机房全面采用维谛技术(Vertiv,原艾默生网络能源有限公司)旗下的多个系列高品质UPS,充分满足了各级机房对供电系统的不同需求,并有力保障了关键业务的安全运营。
业务发展势必带来更高供电要求
作为国有大型文化传媒上市企业,陕西广电网络是全国首家实现全省广电网络统一规划、统一建设、统一管理、统一运营的省级广电网络公司,拥有“国家新闻出版广电总局有线数字电视应用技术实验室”。
基于业务规模的持续扩展,对网络运行效率及可靠性要求随之提升,而广电网络的顺畅运行有赖于各级机房的供电安全,这其中不仅要求采用全新的供配电架构,尤其需要应用高可靠的UPS系统为机房安全运行奠定坚实基础。
多元产品如何满足分级可用性的需求?
基于全省各级机房在保障关键业务开展中的重要支撑作用,陕西广电网络针对UPS产品在多个层面的性能表现都提出了极高的应用标准。
在考虑到省市区县及乡镇等各级机房的不同业务场景,陕西广电网络要求应用最适合的UPS产品,能满足不同业务等级的供电需求。
经过多方面的考察和评估后,对维谛技术在UPS产品研发上始终坚持的“不妥协的可靠性”的理念,以及根据客户业务特点和实际场景,以“分级可用性”来精确匹配客户业务需求的最佳实践,给予了高度充分认可。
最终在省市区县及乡镇等各级机房中分别采用了维谛技术旗下的Liebert®eXM 、VLiebert®NX、Liebert®Hipulse U、Liebert®ITA等多个系列的高品质UPS。
在实际应用中,维谛技术提供的多元化UPS产品类型针对性满足了陕西广电网络各级机房的不同需求,为不同业务场景匹配了最适合的应用产品,并且在产品层面以其领先的应用技术和出色品质,完美达到了陕西广电网络的预期要求,在可靠性、可用性及能效性等方面均体现出了优异性能。
现实说明,性能构筑出产品的核心竞争力
在维谛技术提供的各款UPS产品中,Liebert®eXM系列UPS和Liebert®Hipulse U系列UPS是两款具有代表性的产品,以领先的应用技术和卓越的实际性能彰显了维谛技术在各功率段UPS产品研发上的领先实力。

作为一款专门适用于中小规模机房的UPS,Liebert®eXM系列UPS具有业界领先的灵活性和可靠性,集中了中小功率UPS适应用户需求变化所应具有的全部特性和品质。
在运行效率上,这款产品在ECO的智能模式下,可持续实现最大99.1% 的效率,即使在市电不稳定的情况下切换到双变换模式,其效率也高达96.5%。

同时,系统具有稳健的内部和外部架构,能够轻松处理输入故障、负载故障、瞬时过载、输入电源干扰等不利因素,具备出色的可靠性。
通过多方面的优化设计,Liebert®eXM系列UPS的可用性实现更大提升
- l 系统采用优化的风道设计,散热量更高,同时提升防尘性能,减少灰尘堆积
- l 人性化的操作界面和接口
- l “主动性维护”也是该系统可用性的重要体现。

Liebert®Hipulse U系列UPS继承了传统优点,在控制系统上采用了全 DSP 数字化控制,其性能更优,功能更加强大,智能化程度更高。
作为一款三进三出型在线式智能电源系统,具备超宽输入电压、频率范围,能够适应恶劣电网环境,并具有较高的电能利用率,其在线式双变换设计能够完全隔离各类电网污染及电网故障对负载的影响,并且出色的输出过载及短路能力,确保了系统稳定性和极限状态的系统安全。

同时,系统采用先进的DSP及全数字控制技术,使得系统稳定性大大提高,且进一步强化了智能控制水平。更为肯定的是,该系统输出功率因数提升至0.9,比传统UPS带载能力增加10%以上。
维谛技术始终坚持通过交付领先产品技术,从而提升客户价值的承诺。此次旗下多款高品质UPS在陕西广电集团全省机房的全覆盖,不仅彰显了维谛技术在UPS产品领域的强大实力以及对客户痛点及不同应用场景的把握,而且其创新的“分级可用性”精确匹配客户需求、以“不妥协的可靠性”构筑产品核心竞争力的理念也得到了完美体现。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™ 和 Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com