Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

今年过年回家,这件事或许没你想象那么难

2018年12月20日

时间很快,日历很薄

也就是一转眼

2019年春节就要到了

800x_-2018-12-20_1_255983_0.png

往往临近春节

身边的人会不由自主地问一句:

“过年了,你什么时候回家啊?”

800x_-2018-12-20_2_255971_0.png

每当这个时候

对于漂泊在外的人来说

好像没什么能让他们心生波澜

除了回家过年

800x_-2018-12-20_3_255972_0.png

一张车票很窄,很薄

但它好像有一种魔力

能够轻而易举地装满一年的思念和寄托

让人竭尽所能地踏上回家的路

800x_-2018-12-20_4_255973_0.png

说到车票,每逢春节,

回家的人们都要体验抢票的“速度与激情” 

 

很多年前

为了买回家的火车票

要起个大早

裹上厚厚的棉服

搬着小板凳

去火车站或者售票点排队

有的为了能排到前面

甚至彻夜排队

800x_-2018-12-20_5_255974_0.png

那时候

排队买票的人

最害怕的事情就是

在经过种种磨难之后

终于轮到自己了

但是,票没有了

800x_-2018-12-20_6_255975_0.png

春运火车票一票难求,成千上万的人要为买票焦灼,就像是春节不可或缺的一个序曲。但是,时代在进步,如今足不出户,在家刷着手机就能买到火车票。

这些大招为春运购票带来不一样的体验

自从12306购票官网正式运行以后,火车票的网络时代正式来临。近几年,随着网络购票不断普及,排队抢票的现象已经很难看到了。而且在系统不断改进和完善下,12306网站表现越来越好,实用功能也越来越多。

800x_-2018-12-20_7_255976_0.png

每秒数十万人同时在线

每日几十亿次点击量

面对客运高峰期

庞大的流量冲击和网络负担

12306网站依然能够高效运行

自然离不开数据中心的有力支撑

 

2019年春运期间,12306将上线“候补购票”功能,届时抢票情况将会再次缓解。同时,中国铁路总公司全新启用的主数据中心,更将为提高12306网站处理能力提供更有力的支撑。

这些,将给2019年春运购票带来不同以往的体验。

承载历史使命的典范标杆工程

中国铁路总公司主数据中心位于天津市武清区京津高村科技创新园,主要用于铁路行业相关核心数据存储、12306网站数据的存储及交换等。

800x_-2018-12-20_8_255977_0.png

在这个践行“交通强国、铁路先行”历史使命的典范标杆工程中,中国铁路总公司在关键基础设施的应用上,全线采用了维谛技术有限公司(Vertiv)提供的解决方案,为数据中心的可靠运行奠定了坚实基础。

目前,该项目已经试运行半年左右,在各项性能指标上,均达到了中国铁路总公司的预期目标。在2019年春运期间,将为铁路春运提供超一流的智能化信息服务。


数据中心的安全稳定,需要一流产品提供保障

作为中国铁路总公司第一座数据中心,基于项目的重要地位及担负的职责,对于相关配套产品的应用自然具有非同一般的要求。

800x_-2018-12-20_9_255978_0.png


以争创“海河杯”、“鲁班奖”为目标

打造数据中心建设精品工程

在产品选择上

重点关注是否应用领先的创新技术

要求提供最安全可靠的数据保障

产品外观还要具有“高颜值”

在确保安全可靠的前提下

满足视察及参观的功能需求

800x_-2018-12-20_10_255979_0.png

中国铁路总公司经过多层面的考察和评估,最终在主数据中心建设中大批量应用了维谛技术(Vertiv)提供的SmartAisleTM2模块化数据中心解决方案,以及CRV列间氟泵空调,充分体现了对维谛技术(Vertiv)技术实力、产品性能的信赖。

同时,该项目也创下了维谛技术(Vertiv)CRV列间氟泵空调的最大规模应用。

卓越品质创造更大价值回报

基于严格的测试及长时间的试运行证明,维谛技术(Vertiv)提供的产品方案,无论是应用技术的创新性,还是整体性能,都完全达到了中国铁路总公司的严苛要求,以卓越品质对客户的信任给予了最大化的价值回报。

SmartAisleTM2解决方案

拥有“1-DNA智慧融合”核心技术价值

整体没有短板可言

800x_-2018-12-20_11_255980_0.jpg

供配电可靠性、能效性、群控及外观都实现了提升

采用了全新智能通道灯光系统

有效显示模块运行状体

能够第一时间定位故障模块

领先的模块化设计

可以实现快速部署及一次性整体高质量交付

在部署上整齐划一

实现布局合理、整齐美观的效果

满足客户对外展示参观的需求

800x_-2018-12-20_12_255981_0.png

在关键的制冷系统上,中国铁路总公司具有较强的个性化需求,维谛技术(Vertiv)提供了具有更高节能特性的CRV列间氟泵空调。

 

这款创新产品

具有高可靠、高可用、高能效、易维护、全寿命、低TCO等特点

采用“就近冷却”方式制冷

能够实现精确制冷

并可随机房热量变化自动调节制冷量大小

基于多年技术沉淀,

全新开发的列间氟泵设计

更赋予系统显著的节能效果

800x_-2018-12-20_13_255982_0.png

作为具有重要影响的重大项目,中国铁路总公司主数据中心项目的成功实践,是维谛技术(Vertiv)产品在铁路行业的又一次典型应用,为该项目承载铁总全路集中应用系统的部署及数据资源存储提供了有力支撑,同时也为地方路局数据中心建设树立了标杆。



(部分图片来源于网络)



关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

 



选择您的本国语言