Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

TGG史上首个“空调产品PUE能效因子测试环境”落户维谛技术(Vertiv)实验室

2018年11月22日

11月22日,由TGG(中国)认证的全球首个“空调产品PUE能效因子测试环境”,正式落户维谛技术有限公司(Vertiv)空调测试实验室,体现了维谛技术(Vertiv)在机房空调领域的科研实力,以及在实验室人员资质、设备管理、测试环境服务能力上的领先水平。

800x600-2018-11-22_image1_253390_0.jpg

TGG(中国)副主席张松、测试工作组副组长(中国信息通信研究院)王少鹏、维谛技术(Vertiv)大中华区质量管理副总裁金海明为“空调产品PUE能效因子测试环境”揭牌,张松副主席同时为维谛技术(Vertiv)空调测试实验室颁发了认可证书。

800x600-2018-11-22_image2_253391_0.jpg

TGG(中国)依据《空调产品PUE能效因子测试规范》(TGGCTS002-2018)及《能效测试实验环境认证流程-空调产品PUE能效因子测试》的要求,委托中国信通院云大所数据中心研究部对维谛技术(Vertiv)实验环境及实验人员资质、设备管理等内容进行了详细、全面的审查,确认了其实验室的空调产品PUE能效因子测试环境服务能力,并颁发认可证书。

800x600-2018-11-22_image3_253392_0.jpg

此外,实验环境认证通过后,将进行第一批空调产品PUE测试,维谛技术(Vertiv)的空调产品也将成为TGG(中国)首个测试对象,空调产品PUE能效因子测试结果和测试证书将于11月27日在北京举行的“绿色网格(中国)2018高峰论坛”上揭晓。

实验室专业能力领先业界

全球首个通过TGG(中国)认证的“空调产品PUE能效因子测试环境”,是维谛技术(Vertiv)位于深圳的空调测试实验室。该空调测试实验室是目前国内机房专用空调业界最大、最专业、最精确的实验室之一,可测试5kW~400kW制冷量空调在各种工况下的制冷量、显热比、风量、能耗、焓差。

800x600-2018-11-22_image4_253393_0.jpg

目前,维谛技术(Vertiv)的实验室建立了以ISO/IEC 17025 为标准的质量体系,并通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的权威认证、合肥通用机电产品检测院认证。检测报告可以使用ILAC国际互认标志,在57个签署协议的国家和经济体生效。

协助TGG(中国)多项认证标准落地

绿色网格(The Green Gird,简称TGG)一直倡导通过降低PUE值提高数据中心能源效率,但对微模块产品而言,PUE测试并没有统一的标准,也没有对微模块PUE进行公平测试的实验环境的认证,这导致北方极寒干燥地区、南方温暖潮湿环境PUE测试结果有很大偏差的情况。

着相关产品PUE测试标准、测试实验环境认证标准的落地,将对数据中心正确量化和评估PUE指标具有专业指导意义。尤其是作为数据中心最大能耗单元的空调产品,其PUE能效因子测试规范、测试方法、测试实验环境等标准的实施,将对中国数据中心绿色节能产生积极的促进作用。

800x600-2018-11-22_image5_253389_0.jpg

维谛技术(Vertiv)作为TGG(中国)工作组主席成员,结合在微模块数据中心建设、应用,特别是节能方面的深厚积累,以及在数据中心测试、空调测试方面的专业能力,不仅为“微模块产品PUE测试规范”、“空调产品PUE能效因子测试规范”标准的制定提供了有力支持,而且其专业实验室也凭借领先的专业能力,成为全球首个通过TGG(中国)认证的“空调产品PUE能效因子测试环境”。

划重点!

维谛技术(Vertiv)正在进行全球首个空调产品的PUE认证,空调产品PUE能效因子的测试结果和测试证书将于11月27日在北京举办的“绿色网格(中国)2018高峰论坛”上揭晓,让我们一起期待完美结果的最终公布。

选择您的本国语言