Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

中国联通首个定制化小型MDC是如何炼成的?

2018年8月16日

一站式满足需求、低成本建设、18天完成交付、安全可靠、灵活扩容、极致节能、智能管理、空间美化……
 

这些关键词,如果集中体现在数据中心建设上,会是一种什么样的体验?
 

革新数据中心建设模式

为了应对云计算业务拓展,数据中心建设已经成为通信运营商的重要任务。然而,传统的数据中心建设模式已经难以满足运营商,在最短时间内快速投产,支撑市场发展的需求。

_800x600-2018-8-16-___________MDC_______-img-1_248635_0.jpeg

早在几年前,江苏联通基于灵活、高效、快速调配数据中心资源的需要,就希望通过全新的数据中心部署模式,来匹配大数据时代业务的快速增长,并最终携手维谛技术(Vertiv),建成了当时中国联通首个定制化小型MDC。

800x600-2018-8-16-___________MDC_______-img-2_248636_0.jpeg

江苏联通建成的定制化小型MDC,完全实现了IT与建筑的解耦,以高效率的快速部署和整体交付,促使数据中心快速投产,从而完美达到了江苏联通快速响应业务需求的预期设想。
 

创新设计带来极致体验

江苏联通之所以能够以全新的建设方式,实现定制化小型MDC的成功落地,在很大程度上,即来自于维谛技术(Vertiv)产品方案的支持。

800x600-2018-8-16-___________MDC_______-img-3_248637_0.jpeg

根据江苏联通的个性化需求,维谛技术(Vertiv)为其量身定制了SmartAisle™模块化数据中心解决方案,并在建设、运行等维度,都给江苏联通带来了创新的应用体验。
 

1.部署周期短、数据中心最快上线。SmartAisle™方案基于模块化架构设计,系统组件在工厂预制完成,在当时仅仅用了18天的时间,就完成了高质量标准化交付,并降低了10%的建设成本。

同时,该方案场景适应性强,而且高度集成的研发设计最大化利用了空间,也美化了数据中心环境。
 

2.灵活扩容、极致节能。灵活的可扩展性是SmartAisle™方案的先天优势,而且这一特性,很好地顺应了江苏联通业务快速响应、资源智能动态分配等需求。

800x600-2018-8-16-___________MDC_______-img-4_248638_0.jpeg

在供电系统上,配置了高效率的EPM系列UPS,单模块20KVA,支持热插拔,单机柜可并联6个模块,在提供高可靠电力保障的同时,其出色的运行效率实现了更大节能。
 

在制冷层面,搭载了高能效的 Liebert®CRV列间空调,可以就近制冷,并且配合封闭冷通道系统,有效隔离了冷热气流,在提高制冷效率的同时大幅降低了能耗。
 

多重优势奠定领先地位

作为较早提出模块化概念,并对其有着深刻理解的厂商,维谛技术(Vertiv)以独特的资源能力和丰富经验,占据着MDC市场的主导地位。

800x600-2018-8-16-___________MDC_______-img-5_248639_0.jpeg

维谛技术(Vertiv)的优势包括了设计标准化、工程产品化、方案产品化、验证系统化、服务归一化等诸多方面,并在此基础上,更拥有自身专属的独特优势。

1.维谛技术(Vertiv)拥有完整的产品线。能够为客户提供MDC所需的全部关键基础设施,产品基因保持一致,设备之间的协议和配合,都是在工厂内部调测无缝对接,几乎没有短板可言,而且在外观设计上也保持统一风格。这一优势,正是维谛技术(Vertiv)解决方案“1-DNA智慧融合”核心技术价值的体现。
 

2.维谛技术(Vertiv)始终将可靠、高效、节能、灵活,作为产品方案研发的追求。为确保产品性能与研发设计一致,维谛技术(Vertiv)建立了一系列严格的工艺控制、测试流程和仿真实验。这种将产品理论设计与科学验证相结合的专业做法,最大程度保证了产品方案的整体性能。
 

不仅如此,维谛技术(Vertiv)一直根据市场趋势、客户需求及行业标准不断进行优化升级,从而保证解决方案的性能品质得到提高,始终保持能效与可靠性的持续提升,能够随时针对性地帮助客户解决实际问题。

江苏联通定制化小型MDC项目的实施,即完美呈现了维谛技术(Vertiv)解决方案的非凡价值,堪称个性化需求与领先产品方案完美融合的最佳实践。

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com

选择您的本国语言