Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

名师、学霸、百年历史,清华大学最厉害的还有这个

2018年5月17日


倚燕山而望玉泉塔影,邻颐和而近圆明故垣。芳草萋萋,黉宇崔巍,这里就是大众眼中的中国顶级学府--清华大学。

“自强不息,厚德载物”,是清华大学延续一百多年的校训,在体现清华大学保持优良传统的同时,也折射出与时俱进的创新精神。在这里,就让这种精神得到了真实的展现。




这里环境整齐美观,布局合理有序,空间资源得到高效利用;这里机房整体运营安全无虞、节能高效,特别是这里的热管理系统,性能可靠、运行稳定,为机房及IT设备提供了最佳的运行环境,机房的安全运行得到了有力保障……这里就是清华大学新建数据中心。

 在项目建设中,基于保障数据中心安全、高效运营的考虑,清华大学在关键的热管理建设环节上,采用了维谛技术(Vertiv,原艾默生网络能源有限公司)提供的Liebert®CRV列间高效制冷系统和Liebert®SDC2智慧双循环节能空调两款高品质产品,并从中深刻体验到了全新的“客户价值”,领略了科技创新的魅力。


01. 
数据中心承担重要职责


作为在教育行业具有示范意义的高端数据中心建设项目,清华大学数据中心不仅承担清华大学对外和校内网络运行以及教学、科研等任务,还肩负中国教育和科研计算机网(CERNET)网络运行中心的重要职能,尤其是后者更为引人瞩目。





清华大学数据中心机房建设项目负责人介绍,中国教育和科研计算机网是由国家投资在1994年成立的,教育部负责管理,清华大学等高等学校承担建设和管理运行的全国性学术计算机互联网络。


全网分四级管理,分别是全国网络中心、地区网络中心和地区主节点、省教育科研网、校园网。全国网络中心设在清华大学,负责全国主干网运行管理。

“2015年,清华大学李兆基科技大楼建成投入使用,并规划了四层共8000平方米的数据中心建设面积,新数据中心经过一段时间的稳定运行,很好的承担了CERNET网络全国核心机房及清华大学全校信息中心的重要职能,完全达到了我们预期的机房设计效果。” 机房建设项目负责人说。

清华大学数据中心在规模、技术、产品应用等方面均处于全国高校乃至整个教育行业的领先地位,而且项目建设完全按照国家A类机房标准进行建设。

机房建设项目负责人特别强调了中国教育和科研计算机网对于数据中心建设的要求,“中国教育和科研计算机网的稳定运行关系着全国教育及科研单位的应用,用户数量庞大,影响面广,质量要求高,对信息系统配置、关键数据安全、数据中心运行都具有极高的要求。”


基于清华大学数据中心所承担的重要职责以及高等级的建设标准,也针对物理基础设施设备的应用提出了严格要求。尤其是在保障数据中心安全稳定运行上具有重要作用的热管理系统的建设上,更是强调需要采用高性能、高品质的一流产品,来为数据中心营造最佳的运行环境。

更为关键的是,清华大学数据中心在建设中基于对整体性和高密度的考虑,在数据中心部署上分为普通计算和高性能计算两个功能区域,这也由此对热管理系统的应用提出了不同的需求。


02.一流性能品质值得信赖


项目招标阶段, 该项目建设小组特别组织了专家团队深入了解维谛技术旗下各款热管理产品的技术指标和性能参数以及实际应用情况,并亲自到维谛技术江门工厂实地考察。

从生产线到产品测试,从生产流程、质量管理到出厂检验都进行了详细、严谨的考察,同时就项目建设情况和实际需求,与产品技术人员进行了广泛的交流。

经过审慎的评估后,清华大学最终根据数据中心不同功能区域的需求,分别采用了维谛技术旗下的Liebert®CRV列间高效制冷系统和Liebert®SDC2智慧双循环节能空调。

“维谛技术在数据中心领域的实力是有目共睹的,领先的研发水平和技术优势为产品的实际性能给予了充分保障,尤其是在空调方面具有很大优势,而且产品在教育行业应用的非常广泛。” 机房建设项目负责人如此表达了选择维谛技术产品的理由。



作为一款列间制冷的理想产品,Liebert®CRV具有高可靠、高可用、高能效、易维护、高节能、全寿命低成本等特性。系统采用“就近冷却”方式制冷,紧靠机架放置,更加靠近热源,能够实现精确制冷,并可以随机房热量变化自动调节制冷量大小,制冷效率更高,更加节能,能够以较低的能耗达到预期制冷效果。同时,该系统可进行左、右或者左右双向送风,而且可根据实际负荷现场调解。

Liebert®SDC2智慧双循环节能空调采用模块化、无水设计,在同一套机组中增加了变频节能泵循环模块,首创了机械压缩制冷、混合制冷、自然冷节能三种运行模式,可根据室内负荷以及室外温度智能调节制冷系统的切换和配置,保证节能效率。




在具备高可靠性的基础上,充分利用自然冷源来实现节能是Liebert®SDC2智慧双循环节能空调的最大特点,而且南、北方均可应用,是一款普适性较强的解决方案。系统还具备运行状态智能显示、专家故障诊断以及来电自启动和延时启动功能,并具有强大的网络管理功能。


03. 多维度体现产品高价值


通过实际应用证明,Liebert®CRV列间高效制冷系统和Liebert®SDC2智慧双循环节能空调凭借出色的性能品质,完全达到了清华大学数据中心可靠、高效、节能、易于维护的预期要求,并针对性满足了不同功能区域的制冷需求。

谈及对维谛技术产品的应用体验时,机房建设项目负责人先生给予了高度评价。他表示,维谛技术根据实际需求提供的这两款热管理系统,在各项技术性能指标上都完全达到了项目的预期效果,具有极为突出的应用价值。



在对产品为数据中心运行提供高可靠保障表示满意之外,机房建设项目负责人特别对Liebert®SDC2智慧双循环节能空调的节能效果给予了很大肯定。

“这款产品在研发上增加变频节能泵的设计是一项非常大的创新,而且当室外温度达到设定值时,系统能够自动开启相应的运行模式,节能泵既可以辅助压缩机运行,也能够独立运行,这大大提高了自然冷源的利用,节能效果非常突出。根据清华大学数据中心的初步测试,目前这款产品能够取得35%的节能效果。”机房建设项目负责人说。

同时,针对Liebert®CRV列间高效制冷系统的表现,机房建设项目负责人表示,这款产品的精确制冷效果完美解决了数据中心高性能计算区域的局部热点问题,同时更为关键的是,系统在部署上最大程度地节省了占用空间,在布局上整齐美观。这对于每年都要接待大量来宾考察、参观的清华大学数据中心来说,无疑解决了一项很大的实际问题。



目前,清华大学数据中心已经正式上线运行了较长一段时间,维谛技术的两款高品质热管理系统一直发挥稳定,在实践检验中有力地证明了一流的性能。显而易见,该项目的成功实施再一次真实体现了维谛技术在数据中心热管理领域领先的技术实力和产品优势,同时也为双方在今后实现更广泛的合作拓展了更大空间。





关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com

选择您的本国语言