Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

TGG(中国)为维谛技术(Vertiv)颁发全球首个空调产品PUE测试证书

2018年11月27日

11月27日,“绿色网格(中国)2018高峰论坛”在北京隆重举行。在论坛上,TGG(中国)主席汪刚、副主席李洁,为维谛技术有限公司(Vertiv)颁发了TGG史上首个空调产品PUE测试认证证书,标志着全球范围内权威的空调产品PUE测试标准正式落地。

800x600-2018-11-28_image1_253394_0.jpg


TGG为全球性非盈利组织,是全球数据中心行业提高资源利用率的引领者,致力于开发通用的能耗技术标准、测量方法、处理流程及新型技术,力求提升数据中心管理方面的能源效率。其最著名的贡献是定义PUE并成为全球广泛认可的评价数据中心能源效率的指标。

800x600-2018-11-28_image2_253395_0.jpg

为了保证PUE测试结果的准确性、公允性和可比性,空调产品PUE测试需要在TGG(中国)认可的测试实验环境下进行。此前,维谛技术(Vertiv)空调测试实验室已通过了TGG(中国)的认可。

在测试过程中,测试人员依照《空调产品PUE 能效因子测试规范》(TGGCTS002-2018)进行检测,在实验室中模拟了北京、上海、广州等不同纬度地区的环境温度,在被测试机组送风温度26±1℃,送风相对湿度34.4±5%RH,送回风温差不超过13℃的测试工况下,测试了不同负载率的PUE数值。

800x600-2018-11-28_image3_253396_0.jpg

同时,这一测试结果表明,通过应用Liebert®PEX4超高能效空调系统,国内各个地区的数据中心都能实现PUE低于1.2的目标。


完美通过业界首个PUE测试认证

彰显产品卓越性能

根据权威统计,空调系统能耗约占数据中心机房能耗的40%左右,是数据中心主要的节能重点,空调系统的能耗与空调产品、气流组织、加热加湿系统三部分的能效相关,其中空调产品PUE能效因子是数据中心PUE中权重最大的因素,占比在38%左右。因此,空调产品PUE能效因子的测试及认证意义非常重大。

800x600-2018-11-28_image4_253397_0.jpg

维谛技术(Vertiv)一直专注于为各领域客户的数据中心建设提供领先的解决方案,推动数据中心的绿色化发展。

800x600-2018-11-28_image5_253398_0.jpg

本次Liebert®PEX4超高能效空调系统PUE证书的颁布,进一步规范了空调产品PUE的认证,并为行业内的相关认证提供了借鉴和示范。

800x600-2018-11-28_image6_253399_0.jpg

作为此次认证的测试对象,Liebert®PEX4超高能效空调系统采用了直流全变频涡旋压缩机、高效EC风机、电子膨胀阀、变频室外机,基于LIebert Global HMI 智慧控制器的强大节能优化算法,使得整个全变频制冷系统的运行压力可以在非常大的范围内进行精确调节,机组在实现送风温度控制的同时可以完美匹配IT负荷的变化,可以满足新国标下的较高送风温度需求,从而实现50%以上的节能,同时消耗水量为0。

实测显示,全系列机组在额定状态下即可达到4.0以上的能效比,更可在较高的室外温度下开启自然冷却,从而可帮助全国数据中心实现PUE低于1.2的目标。

选择您的本国语言