日前,澳大利亚Fitness First 旗下的 The Space Studio,通过部署维谛技术 (Vertiv )提供的一款紧凑型封装的 IT 基础设施解决方案 —— SmartCabinet™,解决了复杂的 IT 空间问题。

面临挑战:缓解机架过热的风险
作为世界上最大的健身俱乐部集团,Fitness First的 IT 经理 Adam Rendulic 介绍说:“我们以往的 IT 解决方案是一个定制的通信柜,里面有许多机架、密封的管道和通风口。这些 IT 设备发出的噪音,使消费者的瑜伽体验大打折扣,而且通信柜存在诸如靠近落地玻璃窗和高温瑜伽室等热源问题。因此,我们的挑战是缓解机架过热的风险。”

克服难点:提高空间利用率
在部署 SmartCabinet™之前,The Space Studio还要解决空间利用问题。鉴于原有方案的通信柜当时部署在用厨房改造的空间里,而授课时温度高达 35 度的多功能瑜伽室就在旁边,因此整个 IT 基础设施的可用空间极为有限。为此,The Space Studio选择了一体式集成的 SmartCabinet™解决方案,其不仅节省空间,而且高效便捷。由于不需要专门的机房,因此该方案能够根据具体的空间条件,提供紧凑而又可靠的针对性系统。
多重防护:提前配置并测试
此外,在部署到客户应用场合之前,SmartCabinet™ 还需要经过严格的系统兼容性和性能测试,并且预先配置好才会交付给客户。与此同时,维谛技术 (Vertiv )还与 Servcore 合作,在封闭的系统中加入了一个内置的 UPS,而且通过专用机架安装冷却和应急风扇进行热管理,以及配电、监控和基础设施管理。
创新体验:灵活的部署方式
Servcore 的 IT 项目经理 Matt Mundey 表示:“这是 Fitness First 首次部署这种技术,它将健身房的科技水平推升到新的高度,其固有的优势和功能给我们留下了深刻的印象。”“最令人惊喜的是它的部署方式,既可安装在墙壁上,也可依托在石膏板内的加热元件上,同时还可将冷凝器安装在安全实用的位置,与建筑物的空调系统对接。”Mundey 补充道。
总而言之,SmartCabinet™ 解决方案的安装工作非常轻松。这种即插即用的设计方式有助于节省重新设计和翻修等成本,而其耐用和优良的功能设计则是对抗悉尼高温气候的最佳保障。
维谛技术 (Vertiv )澳新区解决方案合伙人 Daniel Sargent 解释说:“采用紧凑型全集成式设计的 SmartCabinet™ ,是 Fitness First 健身房的更优解决方案。不仅如此,此前的噪音问题也得到了大幅改善,赢得了客户及其顾客的交口称赞。”