银行业是对业务系统连续性依赖性最强的行业之一,即使业务系统短时停顿也会给银行用户带来严重后果。基于这一特殊的业务性质,银行用户对于数据中心可靠性的要求非常高,在设备选型阶段自然将可靠性作为第一要素。
针对如何确保数据中心基础设施运行的高可靠性,中国农业银行客服中心(合肥)及安徽省分行营业办公用房建设项目,通过应用艾默生网络能源(Vertiv)高品质产品方案给出了完美答案。
极具行业典型性的机房建设
中国农业银行客户服务中心(合肥)位于安徽合肥国际金融后台服务基地,总占地面积202.3亩,规划总建筑面积25.8万平方米,总投资约26亿元。项目分为信用卡客服中心、国际结算单证中心、安徽省分行综合业务楼三个单项工程,包括综合办公、作业、机房、能源动力、会议培训、餐饮住宿等功能区。

作为该项目的重点工程之一,需要建设一个安全可靠的高性能数据中心,用以支撑客服中心、国际结算单证中心以及安徽省分行营业办公等重要场合的核心业务系统的安全高效运行。值得一提的是,该项目信息系统及关键业务系统应用数量庞大,布局复杂,分散在多个应用场合,既涉及日常办公管理的高效开展,又事关核心业务的保障问题。这不仅使得数据中心的支撑能力面临极大考验,更对物理基础设施设备的实际性能是个严峻挑战。应该说,该项目数据中心建设在银行业具有很强的典型性。
事实上,正是基于对这些难点问题以及银行业务特殊性的综合考量,中国农业银行按照高等级标准进行数据中心建设,尤其针对供配电系统、制冷系统等关键基础设施产品的应用提出了严格要求。

在中国农业银行的产品要求中,高可靠性是其首要条件,要求产品在可靠性上必须达到数据中心建设的硬性标准。同时,中国农业银行还要求产品方案在能效性上具备一流水准,以出色的节能性实现数据中心的低能耗运行,并特别强调一切节能创新必须基于可靠性的基础上进行。
为了充分保证数据中心建设达到预期目标,中国农业银行针对产品的各项技术指标都提出了具体、细化的应用标准。比如,针对供配电系统,要求UPS系统必须经过泰尔产品认证,能够满足数据中心24小时不间断运行,并且对整机效率、功率因数、过载能力、抗短路能力、并机能力、输入电压范围、频率范围等关键技术参数都提出了严格具体的要求。针对制冷系统,要求厂商必须通过ISO9000系列认证,系统能够保证数据中心的环境控制达到A级要
级要求,单台制冷量≥47KW,显热比≥0.95,同时系统在节能性及可维护性上也要达到预期标准。
可靠性与节能性的完美融合
显而易见的是,面对该项目数据中心建设的严格要求,只有在技术研发上具备领先实力的厂商才能满足全部需求。经过全方位的考量和严格的筛选,艾默生网络能源(Vertiv)凭借长期服务银行客户积累的良好口碑以及产品优势,为该项目数据中心的关键基础设施提供了业务保障,提供的产品涉及大功率工频机Hipulse U 系列UPS、Liebert PEX系列数据中心专用精密空调,以及包括低压开关柜、精密列头柜、配电箱在内的配电系统。
这些优势产品帮助中国农业银行客服中心(合肥)及安徽省分行综合业务楼成功建设了一流的高性能数据中心,并以卓越的品质为数据中心运行给予了高可靠的电力和环境保障。同时,艾默生网络能源(Vertiv)始终坚持的“不妥协的可靠性”的产品研发理念,也与中国农业银行的核心需求完美契合。
根据需求,艾默生网络能源(Vertiv)提供的Hipulse U系列UPS组成了双母线供电架构,保证了UPS供电系统在设备单体及整体供电架构上的高可靠性,并有效避免了由于断电、电压不稳等造成的系统单点故障,提高了系统的可靠性,而且双母线供电设计实现了负载的同步转换,可以对系统进行在线维护和在线升级。同时,Hipulse U 系列UPS具备过硬的抗电网污染能力以及超强输出过载及短路能力,能够确保系统稳定性和极限状态下的系统安全。基于先进技术的应用及在生产工艺方面的严格把关,该系统的可靠性得到了充分保障。

同时,Liebert PEX系列空调采用经过严格认证的高品质部件,并给予压缩机多重保护措施,系统采用内外双层面板设计,内置防火隔热材料,可靠性更高,并具备制冷范围宽、适用范围广、多样化配置、全寿命低成本等诸多优势。
在为数据中心运行提供高可靠保障之外,让中国农业银行非常满意的还有艾默生网络能源(Vertiv)产品出色的节能性。 Hipulse U系列UPS输出功率因数提升至0.9,而且比传统UPS带载能力提升10%以上,可帮助用户节省更多投资,实现长期节能策略,系统采用了多种输入谐波抑制技术,有效提高了电能利用率,其满载谐波含量小于
3%,是一款“绿色”性能突出的产品。Liebert PEX系列空调采用大风量、小焓差、高显热比设计,配置独创的数码涡旋压缩机及高效EC风机,可根据实际负荷智能调节风量,运行效率更高,结合大面积模块化V型蒸发器,节能效果显著,配备独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,而且能够适应恶劣水质。
可以说,艾默生网络能源(Vertiv)的产品针对性满足了项目需求,并在可靠性及节能性上完全达到了预期要求。客户表示,对于艾默生网络能源(Vertiv)及其产品的信赖,早在此前相关项目的合作中就有了深厚的积累,其优异的产品品质为此次合作奠定了坚实基础。在服务中国农业银行客服中心(合肥)及安徽省分行数据中心建设的同时,落户合肥国际金融后台服务基地的中国银行安徽分行、中国建设银行安徽分行也都应用了艾默生网络能源(Vertiv)的产品和服务,充分体现了其在银行业强大的品牌影响力及卓越的市场口碑。