Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

还在发愁数据中心供配电管理?来试试 PTMS 全功率链管理系统

2017年8月2日

在云计算时代,数据中心往往都是拥有大量关键IT设备的大型乃至超大型数据中心,因此基于保障数据中心可靠运行的考量,拥有一个持续安全的供配电系统尤其重要。

供配电由分散趋向集中

然而,随着数据中心建设要求的不断提高,传统供配电系统建设所面临的各种问题也逐渐显现出来。

首先,数据中心供配电系统建设内容繁琐复杂,涉及中压配电,电力配电室一次配电,UPS配电、IT配电等多个单元,在部署上以空间和职能分区,不利于日常管理,尤其在设备级层面难以实现可视化管理。其次,从日常运维角度来看,由于系统架构庞大,需要配备大量人力对设备进行巡检,而且运维效率低下,很难对所有设备运行状况做到全面掌握。再有,数据中心供配电系统建设工程复杂,设备繁多,既要考虑各项设备间的连接,还要兼顾后期的电力智能化。

 基于传统供配电系统建设存在的弊端,数据中心已开始体现出应对变化,其负荷趋于集中化的趋势,也使得数据中心供配电系统建设开始向由分散向集中转变,呈现出融合至简的建设模式。

针对全新的发展趋势,艾默生网络能源(Vertiv)提出了“全功率链”的崭新理念,这一理念由全功率链的管控、专业高效运维、以及模块预制来提升整个系统的匹配。显而易见的是,基于这一理念,在供配电系统设计阶段就可以将所有故障彻底避免。艾默生网络能源(Vertiv)也由此以完善的产品线、深厚的技术和品牌传承,创新推出了“供配电全功率链解决方案”,帮助客户打造一个永远在线的功率链系统,演绎成就关键业务融合的最佳实践。

在艾默生网络能源“供配电全功率链解决方案”中,其核心来自于一个创新的智能管理平台——PTMS 全功率链管理系统。该系统将基建侧低压配电系统和机房内供配电系统之间建立了链路联系,消除信息孤岛,实现了全功率链深度融合,最大程度提升了供配电系统的管理性和可靠性。

三大价值诠释核心优势

PTMS 全功率链管理系统是为数据中心供配电系统提供灵活的监控解决方案,对接入的各类供配电设备进行统一的监控管理,保障功率链的正常连续可靠运行。在实际应用中,PTMS 全功率链管理系统基于领先的研发设计和突出的实际功能,能够给客户带来高可靠性、高效运维、快速部署的核心应用价值。

高可靠性。PTMS的高可靠性体现在多个方面,其对每一个功率链电路上的断路器都进行选择性脱扣管理,通过预置数据和内置算法工具,精准分析断路器的选择性脱扣特性,避免越级脱扣。PTMS能分析整个供电链路上下级间的选择性脱扣设置合理性,并进行预警保护,这已经涵盖了物联网的概念。同时,PTMS在单柜内可设置多达 16 个测温节点,铜排温度变化能够实时显示,并可以预知告警,方便运维及时排查故障点。此外,PTMS可实时抓取全链路各节点电压电流波形,而且对相同时间轴的波形予以对比, 更便于分析查找故障原因。

高效运维。PTMS采用动态可视化系统,可以完整、直观呈现链路关系,同时能够准确定位、快速排查故障点。并且,PTMS具备强大的运维报表系统,可以针对系统能耗统计、分类告警事件统计等内容定制化生成运维报表,且支持报表传输和USB拷贝下载,方便快捷,可以大幅降低运维工作强度及节省运维成本。

选择您的本国语言