项目背景
近两年,5G技术的换挡提速,工业互联网的技术转型,“新基建”的政策加速,数字化应用的多样性落地,推动着数据中心的爆发性发展。随着数据中心的规模越来越大,能耗压力也随之增大,如何在确保数据中心支撑数字经济发展的同时,兼顾绿色节能已经成为一个不可回避的问题。尤其是在碳中和国家战略的背景下,面对数据中心迫切的节能需求,行业用户积极采用各种先进的节能技术和产品,提高数据中心PUE水平。中国电信济南分公司枢纽楼数据中心就是通过应用维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)旗下Liebert®PEX4S全变频自然冷氟泵空调系统、Liebert®PEX4全变频精密空调系统以及LVC集中式冷凝器,显著降低了数据中心运行能耗,在客户价值层面获得了非凡体验。
客户价值
- 全变频系统基于采用领先的谐波控制技术,将谐波控制在5%之内,而且机组在很短时间就可以达到88%制冷量。
- 机组全系列采用变频调速控制,比普通风冷机组的能效提升了33%~50%。
- 具备强大的协同群控功能,根据实际场景将各模块联动与群控,从而将全时自然冷发挥到极致。
- 解决室外机占地问题、热岛问题、噪音问题等问题。
| 案例简介 | |
|---|---|
| 位置: |
中国山东省济南市 |
| 解决方案: |
|
| 关键需求: |
作为典型的大型数据中心,中国电信(济南)数据中心节能环保上需达到国际节能标准,需大幅降低运营成本。并为了顺应国家节能减排的号召,在建设中对节能降耗给予了高度关注,并在关键的空调系统应用上,要求采用具有出色节能效果的产品。 |