The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

为什么数据中心监控解决方案应该成为您的首要任务

IT 和设施管理资源捉襟见肘

数据中心行业的人力资本非常宝贵。IT 和设施团队已经捉襟见肘,而各组织仍在继续转向数字化优先战略。

随着人工智能 (AI) 和 GPU 等新技术推动更高密度计算,这些团队将负责部署更多的基础设施,这将进一步使他们管理和监控基础设施的方式复杂化。

典型的数据中心环境由来自数十家制造商的关键基础设施组成,每家制造商都有各自的一套监控工具。对于这些高度复杂的数据中心环境,没有一刀切的解决方案,但IT和设施经理需要全天候监控其基础设施。

Uptime Institute 2022 年的一项调查显示,超过 60% 的数据中心网络中断与电源、制冷、消防或安防相关。对这些关键系统进行可靠的监控是防止数据中心宕机的关键。

通过供应商中立监控简化数据中心管理

作为数据中心和设施经理,您购买的设备比以往更多,包括 关键电源、 热管理以及 机架和机柜解决方案。

在通过建立或扩展中小型数据中心来满足业务需求的过程中,您通常会从多个供应商处采购设备,安装电源和冷却系统以保护宝贵的计算设备,并实施照明和安全控制。

但是您是否考虑过 数据中心监控和管理软件?

无论您的团队是在现场工作还是远程工作,您都需要能够实时监控数据中心设备的健康状况,主动识别可能损害设备的问题,进而影响您的业务绩效。

您需要一个远程监控解决方案,让您的团队可以随时随地访问该解决方案,以帮助管理和控制跨设施和各个站点的数据中心运营,直至单个设备的性能。

为什么 Vertiv™ Environet™ Alert 应该成为您的首选数据中心监控软件

这种基于网络、易于配置的监控解决方案旨在为您提供对数据中心运营的更高可见性,帮助您最大限度地提高正常运行时间和性能。

此外,您还可以以可承受的价格享受适用于中小型数据中心的企业级功能。

Environet Alert 等数据中心监控软件可以帮助您实现关键业务目标:

1. 随时随地工作和协作

从您选择的位置安全登录,以个人或团队身份监控您的数据中心设备。无论您是遵守居家令或业务规程,与精干的员工合作,还是监控无人值守的边缘站点,您都可以全面了解所有运营情况,并通过单一管理平台进行管理。

2. 连接所有设备,无论制造商

无论您选择哪家制造商,或购买多少设备,Environet Alert 都能集成并监控所有设备。避免了繁琐的人工操作,例如亲自检查设备运行状况、收集数据和准备报告。获取实时自动化报告,您可以用它来分享各方面性能的更新,包括电力、制冷、环境条件、机架、资产等。

3.了解你的空间和电力容量

深入了解新设备的可用空间或设备所在位置。利用这些信息来规划安装或论证新设施投资的可行性。

4. 管理不断增长的数据中心运营

轻松创建新站点、添加设备、构建视图并设计满足您需求的仪表板。它可根据您的需求进行扩展,包括网络机柜、服务器机房、微型或集装箱式数据中心、边缘数据中心或独立设施,您可以在单一界面内查看性能。

5. 获取实时信息

点击交互式视图即可获取警报摘要,或一目了然地查看设备、房间和站点的状态。简化决策流程,同时消除因数据不足或误解而导致人为错误的可能性。

6. 获取即时警报

快速行动是解决问题的关键。当设备超出预定义阈值时,系统会发出警报,从而防止性能问题和停机。为未确认的警报设置自动路径,确保及时解决。

7. 改进运营

利用分析技术确定能源使用情况,从而识别需要优化的领域,逐步降低成本。识别需要快速解决的热点问题,避免设备损坏或性能下降。

8. 自定义仪表板并快速生成报告

开发自动化和自定义报告,优先处理对您最重要的数据。无论您需要报告各站点的不间断电源 (UPS) 状态,还是提供站点性能的全面分析,Environet Alert 都能让您轻松生成报告、分析趋势并提供效率提升的证据。

9. 满足关键服务水平协议

如果您参与运营一家数据驱动、人员密集型企业,您一定深知延迟和中断绝不可接受。可视化并报告数据,识别问题和趋势。根据关键标准(例如设备使用年限、性能滞后或性能问题)主动管理设备。

10. 轻松培训新员工

直观的图形界面易于理解,易于培训。新员工可以使用交互式视图和跨站点导航来监控和管理所有数据中心的运营。

安心监控

如果您正在安装新设备或搭建中小型数据中心,切勿等到问题出现才着手部署监控功能。Environet™ Alert 是一款基于 Web 的解决方案,可立即部署并轻松扩展,让您对监控运营充满信心,有效利用员工的时间和精力,并满足您的数字化业务需求。

立即了解有关 Vertiv™ Environet™ Alert 的更多信息。

安排演示

选择您的本国语言