The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

IT 机架配件可以将数据中心设备房变成一个家

TJ Smith •

购买新房的过程似乎总是随着您提出报价、拿到钥匙和完成交易而变得越来越复杂。您想要第三间浴室,但要知道现有的两间浴室已经足够满足您的需求。车库可能不需要加装,但随着家庭成员的增加,未来能够增加空间可能是一个福音。最后,考虑如何保护您的房产可能会让您陷入许多困境,因为如今的房屋内外安保选项都非常广泛。对于未来的房主来说,需要考虑很多因素,做出一些会影响您未来几年房屋状况的决定并不总是那么容易。如果有一家公司能够让您轻松、经济地做出这些决定,并且完美地满足您的需求,那么这个过程就不会那么紧张了,对吧?

在为您的 IT 设备选择机柜外壳时,Vertiv™ 与您携手合作,使整个过程尽可能顺畅。 我们致力于 消除 复杂性,让您的 IT 基础设施部署尽可能顺畅。在选择用于容纳关键 IT 设备的机柜外壳时,Vertiv™ VR 机柜套件和 19 英寸机架配件将助您成为数据中心的架构师。

考虑高度从 42U 到 48U 不等、宽度和深度选择恰到好处、能够完美容纳关键设备的机架,是理想的起点。找到合适的机架型号就像购买理想的房屋布局一样。无论是单层牧场式还是双层错层式,Vertiv™ VR 机架的选择都是您构建的基础(粉末涂层钢)框架。Vertiv ™ VR 机架提供了一个安全、有序且高效的场所,用于管理关键 IT 基础设施,并使边缘/企业位置能够满足电力和空间需求。这些机架解决方案提供 10 种标准尺寸,并且根据您的部署进行定制的可能性远不止于此。

随着 Vertiv™ VR 机架配件产品组合的扩展,我们的客户现在可以选择多种选项来根据自己的确切需求定制机柜。

电缆管理:保持电缆安全且整洁

机架布线系统对您的 IT 运营至关重要,通常用于处理必须保持正常运行的关键电路,以维持系统的高可用性。使用 Vertiv™ VR 线缆管理配件来布线 Cat6、电源输入和其他线缆,确保您的机架井然有序。线缆梯套件有助于在机柜之间架设桥梁,使线缆在各排之间整齐布线。垂直和水平线缆整理器提供金属 D 形环,有助于整理松散的线缆;免工具系列产品包括龙虾爪、尼龙搭扣和单独的 D 形环,可用于任何线缆容易弯曲的地方。Vertiv™ VR 线缆管理配件井然有序且易于组装,通过在机架内部和机架之间高效布线,可促进正常气流并最大限度地减少线缆损坏。

气流管理:保持凉爽(并且不超出预算)!

说到改善机架气流,线缆管理并非提升效率的唯一最佳实践。盲板可让您封闭未使用的机架空间,并且当IT布局发生变化时,可以轻松更换。导轨刷条通过密封线缆通孔来防止空气回流,确保进出风口集中。屋顶风扇套件通过为您的机柜配备机架顶部风扇驱动的排气系统,采取主动散热方式。将气流限制在预定路径内是实现效率目标并节省整体制冷成本的绝佳方法。如果家用空调也能像机架级气流管理一样简单就好了!

搁架和安装:优化空间以适应未来的扩展

就像车库永远都不够用一样,如果您的 Vertiv™ VR 机架开始显得拥挤,额外的搁板和安装架可以帮助您腾出空间,并让您轻松增加表面面积,以备将来扩展。更大的空间意味着您客户所依赖的 IT 工具拥有更大的空间。

安全和可见性选项:如果有威胁,则锁定并收到通知。

家是一座城堡,您需要在经济实惠、可靠性和安全性方面满足最佳保护需求。用护城河环绕房屋的时代早已过去,现代家居安防解决方案利用先进的技术,让您安心无忧。您宝贵的 IT 设备应该像城堡一样受到保护。我们都知道停机会给您的业务带来破坏性和高昂的成本,因此在配置设备机架时,请考虑专注于机架级安全的附加组件。带锁的把手和坚固的门将有助于防止未经授权的用户访问机柜内的关键设备。门位置传感器与 Vertiv™ Geist™ 环境监视器 (例如 Watchdog 100 或监控型机架配电单元 (rPDU))相结合,可以在门打开时向您发出可自定义的警报。这种机架和远程安全级别将最大限度地减少您因未经授权的访问而担心设备停机的时间。如果您需要管理关键基础设施,包括跨多个机房或站点的基础设施,您可以使用 Vertiv™ Environet™ Alert 全面了解当前情况,无需派遣现场团队。Environet™ Alert 让您能够轻松设置自动通知,并在阈值突破时通过单一的 Web 访问视图进行升级 。

借助 Vertiv™ VR 机架配件 提供的扩展,您可以将 IT 设备机架设置为关键基础设施的梦想家园,并进行配置以最大限度地延长正常运行时间、增强安全性并提高未来几年的组织灵活性。

选择您的本国语言