The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

O que é um Data Center Hyperscale?

Data centers hyperscale são instalações gigantescas críticas para os negócios, projetadas para eficientemente dar suporte a aplicações robustas e escaláveis e são muitas vezes associados com empresas que produzem big data como a Google, Amazon, Facebook, IBM e Microsoft.

Mas o que torna um data center hyperscale diferente de um data center normal?

Um data center, em resumo, é um espaço dedicado ou um prédio que abriga os equipamentos de TI e servidores de uma organização. A empresa pode orientar seus recursos nesse data center para operar seus negócios ou ceder esses recursos para o público como um serviço.

Data centers empresariais (enterprise) e data centers hyperscale podem ser comparados usando-se sua escala e seu desempenho.

Os data centers hyperscale são consideravelmente maiores do que data centers empresariais e dadas as vantagens da economia de escala e da engenharia customizada, eles também os superam consideravelmente. De forma alguma uma definição oficial, um data center hyperscale deve exceder 5.000 servidores e 930 metros quadrados.

O que distingue ainda mais os data centers hyperscale é o volume de serviços de dados, computação e armazenamento que eles processam. Em uma pesquisa, 93% das empresas hyperscale esperam ter conexões de rede de 40GigaBytes por segundo (Gbps) ou mais rápidas. Na mesma pesquisa, 51% dos participantes relatam que a largura de banda necessária para gerenciar vastos volumes de dados é um desafio cada vez maior.

Comparando suas métricas de eficácia no uso da energia (PUE) (apesar de que comparar PUEs entre data centers nem sempre é fazer uma comparação de laranjas com laranjas), a maioria dos data centers empresariais reportam uma PUE média entre 1,67 e 1,8. Entretanto, os data centers hyperscale da Google reportam uma PUE de 1,1, onde uma PUE de 1,0 significa uma eficiência perfeita. Sob o ponto de vista do desempenho, a comparação é muito parecida com um sedan grande versus um carro com zero emissões.

Hyperscale é também um termo que personifica a capacidade de um sistema de computação de escalar, em magnitude, para atender demandas enormes. Então, data centers hyperscale são excepcionalmente ágeis, com a capacidade de expandir, retrair ou escalar horizontalmente para atender a qualquer carga que atendam. Isso pode significar adicionar mais potência de computação, bem como adicionar mais máquinas, ou a capacidade de expandir horizontalmente para o edge de uma rede.

Essencialmente, os data centers hyperscale competem "não apenas em escala (somente), mas também em uma determinada abordagem em relação a como construir e gerenciar infraestrutura, enfatizando o hardware minimalista, a máxima desagregação (componentes podem ser misturados e combinados), a modularidade, a automação e outros princípios."

SAIBA MAIS: DATA CENTERS MODULARES

Os 5 Maiores Data Centers Hyperscale

Há mais de 600 data centers hyperscale em 2021. Para realmente compreender o tamanho de um data center hyperscale, comparamos a definição convencional - 5.000 servidores em 930 metros quadrados - aos cinco maiores data centers hyperscale e às regiões que eles atendem.

The Inner Mongolian Information Hub (Hun de Informações da Mongólia Interior)

  • Área Total: 995 mil metros quadrados
  • Propriedade da China Telecom, o Inner Mongolian Information Hub é o maior de seis data centers em Hohhot.

Data Center de Hohhot

  • Área Total: 715 mil metros quadrados
  • O Data Center de Hohhot da China Mobile é o segundo maior e também está localizado no Information Hub em Hohhot.

Campus de Citadel

  • Área Total: 669 mil metros quadrados
  • Localizado ao norte do Estado de Nevada, o Campus de Citadel é o maior data center do mundo, de propriedade da empresa global de tecnologia Switch. Ele é alimentado com 100% de energia renovável até 650 megawatts (MW). O campus garante uma latência de 4,5 milissegundos (ms) para o Vale do Silício, 9 ms para a Praia do Silício e 7 ms para Las Vegas.

Range International Information Hub, Langfang, China

  • Área total: 613 mil metros quadrados
  • Localizado em Langfang, China, entre Beijing e Tianjin, o Hub de Informações Range International é um super data center de quarta geração projetado em colaboração com a IBM.

Switch SuperNAP, Las Vegas, Nevada

  • Área Total; 306,5 mil metros quadrados
  • O SuperNAP também é de propriedade da Switch e está localizado em Las Vegas. O SuperNAP roda com energia 100% verde até 531 MW.

 

Para mais informações sobre a Vertiv, acesse vertiv.com.

Selecione o seu país e idioma